Requisiti - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni M-Bus dei fornitori

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Per aggiungere un’integrazione M-Bus come integrazione VND su un controllore di rete, è necessario che i dispositivi M-Bus siano collegati correttamente al controllore di rete attraverso il convertitore di livello richiesto. Se si utilizza la modalità di comunicazione TCP, è richiesto un convertitore di livello di rete correttamente configurato, e questa configurazione deve essere eseguita prima di creare l’integrazione nell’interfaccia utente Site Management Portal (SMP) di Metasys. Vedere Convertitore di livello M-Bus di rete.