Informazioni su questa attività
Nota: L'acquisizione dell'unità USB è disponibile solo per i NAE85 e gli OAS.
Procedura
- Inserire una chiavetta USB nella unità USB del dispositivo NAE85 o OAS. Attendere 2 minuti per consentire l'inizializzazione della chiavetta.
- Trascinare l'oggetto integrazione M-Bus dal pannello di navigazione in quello di visualizzazione e fare clic sulla scheda Hardware.
-
Fare clic su Modifica, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per aprire l'elenco di parametri Vendor Configuration Data. In Modifica elenco:
- Impostare il parametro 7 su Y (Sì).
- Impostare il parametro 9 sulla lettera dell'unità assegnata alla chiavetta USB.
Vedere Figura 1 per un esempio.Figura 1. Esempio di diagnostica tramite unità USB
- Fare clic su OK per salvare le modifiche, chiudere la finestra di dialogo, quindi fare clic su Salva nella scheda Hardware per salvare l'oggetto integrazione M-Bus. Viene avviata la modalità diagnostica.
- Comandare il punto di attivazione lettura per tutti i dispositivi da analizzare.
-
Disabilitare la modalità diagnostica aprendo l'elenco di parametri Vendor Configuration Data. Impostare il parametro 7 su N (No) e salvare la modifica. Il file dei dati diagnostici acquisiti viene memorizzato nella chiavetta. Il nome del file di testo è MBusDriver_TCP‑<anno><mese><giorno>T<ora><minuti><secondi>.log.
Esempio: MBusDriver_TCP-20181004T144500.log
- Rimuovere la chiavetta dall'unità USB.
- Usare un editor di testo per esaminare il file di registro. Il file di registro contiene tutte le informazioni relative all'integrazione e al traffico di comunicazione in formato esadecimale.