Informazioni su questa attività
La procedura seguente si riferisce a un computer con sistema operativo Windows®.
Procedura
- Scegliere Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Centro connessioni di rete e condivisione . Viene aperta la finestra Centro connessioni di rete e condivisione.
- Fare clic su Modifica impostazioni scheda nel riquadro di sinistra per visualizzare le connessioni di rete definite.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla connessione alla rete locale e fare clic su Proprietà. Questa operazione richiede l’accesso con i privilegi di amministratore.
- Nella finestra di dialogo Proprietà connessione alla rete locale (LAN), fare clic su Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e quindi fare clic su Proprietà. Annotare le impostazioni della finestra di dialogo Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) - Proprietà in modo da poter tornare a quelle impostazioni al termine della configurazione del convertitore di livello.
-
Fare clic su Ottieni automaticamente un indirizzo IP e quindi su OK.
Figura 1. Impostazioni per l’indirizzo IP
- Nella finestra di dialogo Proprietà connessione alla rete locale (LAN), fare clic su Chiudi.