Convertitore di livello M-Bus di rete - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni M-Bus dei fornitori

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

Il convertitore di livello di rete SIS-MBUSNCLL-0E è certificato per l’uso con i controllori di rete per l’integrazione M-Bus. Permette di collegare fino a 100 carichi unitari M-Bus a un master M-Bus attraverso una connessione Ethernet. Se ogni dispositivo consuma un singolo carico unitario M-Bus, è possibile collegare fino a 100 terminali M-Bus. I LED sul convertitore di livello forniscono informazioni sugli stati operativi e di errore, come gli stati di alimentazione, invio o ricezione dei dati e sovraccarico del bus.

Prima di aggiungere l’integrazione M-Bus nell’interfaccia utente SMP è necessario configurare il convertitore di livello in modo appropriato. Per maggiori dettagli, vedere Configurazione del computer per l'accesso al convertitore di livello di rete e Configurazione del convertitore di livello di rete.

Per informazioni sull’ordine degli accessori M-Bus, consultare il documento Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138).

Figura 1. Convertitore di livello di rete