Il protocollo M-Bus e molti dispositivi M-Bus sono progettati per evitare consumi di energia esterni. Di conseguenza, ogni dispositivo M-Bus può ricevere corrente dall’M-Bus, con un cosiddetto carico M-Bus. Ogni dispositivo può richiedere un solo carico M-Bus senza condizioni speciali. Se è richiesta più corrente, questo requisito deve essere specificato chiaramente sul dispositivo. Il convertitore di livello M-Bus eroga la corrente necessaria per l’M-Bus. Ogni convertitore di livello definisce il numero di carichi M-Bus che può erogare. Ad esempio, STV MPW-50 è designato per 50 carichi M-Bus. Maggiori dettagli sono forniti nella documentazione tecnica del convertitore.
Il protocollo M-Bus era stato inizialmente definito per i contatori di volume e di energia di riscaldamento. Questi contatori sono normalmente dotati di una batteria e ottimizzati per un basso consumo di energia. Di conseguenza, non ricevono comandi di polling in modo continuo. Inoltre, alcuni produttori implementano un limite alle letture che possono essere eseguite in un dato intervallo di tempo. Per maggiori dettagli, consultare la documentazione appropriata per il contatore.