Inserimento di un'integrazione VND - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni KNX dei fornitori

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document number
LIT-12013148
Version
12.0
Revision date
2022-11-24

Informazioni su questa attività

Per inserire un'integrazione VND, procedere come segue:

Procedura

  1. Usare il Launcher per accedere all'SMP del controllore di rete. Se occorre installare il Launcher, vedere Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
  2. Trascinare l'oggetto dispositivo del controllore di rete dal riquadro di navigazione al riquadro di visualizzazione. Viene aperta la scheda Focus.
  3. Fare clic su . Viene visualizzata la Procedura guidata inserimento integrazione.
  4. Nella finestra Selezionare tipo di oggetto, fare clic su Integrazione VND e quindi su Avanti.
  5. Nella finestra Destinazione, fare clic sull'oggetto controllore di rete, quindi fare clic su Avanti.
  6. Nella finestra Identificatore, immettere un nome univoco per il trunk di integrazione, quindi fare clic su Avanti.
  7. Nella finestra Configurazione, fare clic sulla scheda Hardware. Nel campo Vendor Driver, immettere il nome del driver facendo riferimento alla Tabella 1.
    Nota: Il nome del file del driver del fornitore distingue tra maiuscole e minuscole. Immettere il nome di un solo driver.
    Nota: Cambiare tutti i nomi dei file del driver da *.so a *.so.signed, se si aggiorna un dispositivo SNx alla Release 11.0.2 e successive con l'integrazione VND KNX già installata.
    Tabella 1. Nomi da utilizzare per i driver dei fornitori

    Controllore di rete

    Primo driver

    Secondo driver

    NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, NIE59

    libKNXDriver.so

    -
    SNExxxxx, SNCxxxxx libKNXDriver.so.signed -

    NAE85, OAS

    KNXDriver.dll

    KNXDriver_1.dll

    Figura 1. Procedura guidata inserimento integrazione - configurazione

    Nota: Non modificare il campo Riferimento fornitore; non viene usato in questa integrazione.
  8. Fare clic su Avanti.
  9. Nella finestra Riepilogo, fare clic su Fine.