Uso di un file di importazione per inserire i punti sul campo - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni KNX dei fornitori

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
12.0
Revision date
2022-11-24

Informazioni su questa attività

Per l'inserimento dei punti sul campo usando un file di importazione (file .esf) è necessario un file di sessione EIB. Il file .esf può essere usato con il Mass Changes Tool (MCT) per creare un file di importazione (file .imp) da utilizzare per inserire i punti sul campo. Se non si dispone di un file .esf, contattare il programmatore KNX.

Se sul computer non è installato il tool MCT, accedere alla pagina Systems Integration Services (SIS) su https://my.jci.com/sites/EUSysIntegrationProj/Pages/Home-New.aspx. Fare clic su Scaricamenti > SIS Engineering Tools > MCT. Vengono forniti il programma e i file di supporto per MCT. In attesa di una licenza, è possibile eseguire MCT in modalità demo. Per eseguire le istruzioni di questa sezione è richiesta una versione con licenza.

Per ottenere la licenza per il software MCT, aprire MCT e passare a Guida > About Mass Changes Tool. Fare clic su Carica file di licenza (solo interno JCI) o su Crea modulo di richiesta licenza (Utenti esterni). Dopo avere attivato la licenza per MCT, procedere come segue.

Procedura

  1. Avviare il software Mass Changes Tool.
  2. Passare a File > Nuovo. Viene aperta la finestra Nuovo file - Tipo.
    Figura 1. Finestra Nuovo file - Tipo

  3. Nella finestra, fare clic su Integrazione KNX e quindi su Avanti. Viene aperta la finestra Nuovo file - Integrazione KNX.
    Figura 2. Finestra Nuovo file - Integrazione KNX
  4. Fare clic sul pulsante “Sfoglia” (...) nella finestra e, nella finestra successiva, cercare il file .esf.
  5. Fare clic sul nome del file e quindi fare clic su Aperto. Viene aperta la finestra Importa file KNX contenente i dettagli del file.
    Figura 3. Importa file KNX

  6. Modificare i parametri Tipo di Punto, Tipo dati, Aggiornamento all'avvio, Gestore speciale e Bit Mask impostando i valori desiderati per ogni punto facendo clic sulla freccia in giù a destra di ogni campo e selezionando il valore appropriato.
    Nota: I punti che sono definiti come Incerto nel file .esf possono essere modificati come qualsiasi altro punto.
    Figura 4. Selezione del tipo di dati

  7. Dopo avere apportato le modifiche, fare clic su OK. Viene aperta nuovamente la finestra Nuovo file - Integrazione KNX.
  8. Se necessario, fare clic sui campi Dati generali e Vendor Configuration Data per modificarli.
    Nota: I valori di questi campi devono corrispondere agli attributi specificati nell'SMP Metasys o nell'interfaccia utente OAS. Vedere Tabella 1 per un elenco delle descrizioni dei parametri.
    Tabella 1. Parametri dei dispositivi

    Categoria

    Descrizione

    ID Univoco

    ID univoco del gateway sotto il quale sono salvati tutti i punti dati KNX. Fa parte del nome dell'oggetto.

    Nome

    Attributo Nome oggetto nell'oggetto del dispositivo di campo Metasys.

    Descrizione

    Attributo Descrizione nell'oggetto del dispositivo di campo Metasys.

    Riferimento fornitore

    Attributo Riferimento fornitore nell'oggetto del dispositivo di campo Metasys.

    Vendor Configuration Data

    Indirizzo IP nell'attributo Vendor Configuration Data (parametro 1 dell'oggetto dispositivo di campo). È l'indirizzo IP dell'interfaccia IP/dispositivo router KNX.

    Vendor Configuration Data

    Modalità Tunneling o Instradamento.

  9. Fare clic su Avanti. Viene aperta la finestra Nuovo file - Punti.
    Figura 5. Finestra Nuovo file - Punti

  10. Configurare i punti dati nel modo desiderato. È possibile modificare qualsiasi valore a cui sia associato un menu a discesa.
  11. Fare clic su Avanti. Viene aperta la finestra Nuovo file - Selezione punti.
    Figura 6. Selezione Nuovo file - Punti

  12. Fare clic su un punto dati che si desidera importare, quindi fare clic su > per spostarlo nel riquadro a destra. Ripetere finché tutti i punti desiderati si trovano sulla destra. Fare clic su >> se si desidera spostare tutti i punti dati sulla destra.
  13. Fare clic su Fine.
    Figura 7. Finestra Importa file

  14. Fare clic sul nome del dispositivo nel menu di navigazione sulla sinistra, quindi fare clic su Aggiorna. Tutti i punti configurati per il file di importazione vengono visualizzati nella finestra.
    Figura 8. Punti per il file di importazione