Riepilogo delle modifiche - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni KNX dei fornitori

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
12.0
Revision date
2022-11-24

Le seguenti informazioni sono nuove o sono state modificate per Metasys 12.0:

  • Aggiornato Inserimento di un'integrazione VND per includere una nota per cambiare il nome del file del driver da *.so a *.so.signed, se si aggiorna un dispositivo SNx a Release 11.0.2 e successive.
  • Aggiornato Inserimento di un'integrazione VND in modo da includere i nuovi nomi dei driver per i dispositivi SNx.
  • Aggiornata la sezione Acquisizione tramite porta seriale allo scopo di documentare il supporto del tipo di connessione del convertitore USB-RS485.
  • Aggiornato File diagnostici e supporto in modo da includere informazioni sulla cattura di Ethernet e sulla cattura della porta USB.
  • Aggiunta una nuova sezione Acquisizione Ethernet per documentare come acquisire tracce diagnostiche attraverso una connessione Ethernet.
  • Sono stati rimossi i riferimenti ai modelli NIE29, NIE39 e NIE49 perché sono stati dismessi.