Introduzione - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni KNX dei fornitori

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
12.0
Revision date
2022-11-24

Si tratta di controllori di supervisione basati su Ethernet che collegano le reti BAS alle reti IP. I dispositivi di campo BAS possono essere monitorati e controllati da un computer usando l’applicazione Launcher. Installare Launcher versione 1.7 sul computer. Vedere Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .

L’SNC combina le capacità del supervisore di rete e la connettività di rete IP dei controllori di rete SNE con la connettività dei punti di ingresso/uscita (I/O) e le capacità di controllo digitale diretto dei controllori di apparati. Tutti i controllori di rete hanno funzioni di pianificazione, gestione di allarmi ed eventi, trending, gestione dell'energia, scambio di dati e protezione con password. La release corrente del software di sistema Metasys viene precaricata in fabbrica.