Informazioni su questa attivitÃ
Usare il software di programmazione MZX Consys per eseguire la procedura sotto descritta e verificare che la centrale antincendio Zettler sia programmata con i parametri di rete corretti.
Procedura
-
Nella finestra General - Network Overview, procedere come segue:
- Nell'elenco Supervisor, selezionare un nodo da utilizzare come supervisore.
- Nell'elenco Timekeeper, selezionare un nodo da utilizzare per il controllo dei tempi.
- Per la connessione di un controllore di rete, scegliere MZX Node.
- Selezionare Broadcast Panel State.
Nota: Non selezionare il nodo del controllore di rete come nodo supervisore o come nodo di controllo dei tempi. Per queste funzioni, selezionare nodi della centrale MZX.Figura 1. Impostazioni di configurazione della rete
-
Annotare le impostazioni della finestra General - Network Card. Quando si crea l'oggetto integrazione nel sistema Metasys, verificare che gli attributi dell'oggetto corrispondano a questi valori. Per ulteriori informazioni, vedere gli attributi da 14 a 22 nella Tabella 1.
Figura 2. Esempio di configurazione della scheda TLI800
-
Per il nodo del controllore di rete, nella finestra Log Settings selezionare la casella di controllo Is Client.
Figura 3. Impostazioni del registro dei client
-
Per tutte le centrali impostate in modalità broadcast, accedere alla schermata Network Options e selezionare la casella di controllo Isolate.
Figura 4. Finestra delle opzioni di rete della centrale