Ogni zona (o gruppo di zone) è rappresentato dai due oggetti Metasys seguenti:
- Oggetto BI per gli stati
- Oggetto BI o BO per i comandi di isolamento o de-isolamento
Oggetto BI di un punto di stato di zona
Un oggetto BI di un punto di stato di una zona rappresenta lo stato generale di quella zona (stato di allarme e di guasto).
| Attributo oggetto Metasys | R=Lettura W=Scrittura | Descrizione |
|---|---|---|
| ID oggetto | - |
Attributo ID oggetto della zona (o del gruppo di zone) Max. 32 caratteri, nel formato: {ID (gruppo) zona}XXX Stato {ID (gruppo) zona} rappresenta la stringa di identificazione della zona. In genere si utilizza il carattere Z. XX rappresenta l'indirizzo della zona, compreso tra 1 e 240. |
| Nome | - |
Nome descrittivo liberamente definibile dall'utente Max. 400 caratteri. Per impostazione predefinita, MCT genera i nomi nel formato seguente: {ID oggetto zona}{separatore caratteri}{attributo Descrizione}{separatore caratteri}Stato Ad esempio: Z001–Primo Gruppo Definito–Stato. Il separatore di caratteri può essere definito nel tool di configurazione. |
| Descrizione | - |
Descrizione della zona (o del gruppo di zone) Max. 40 caratteri. Ad esempio: Primo Gruppo Definito. |
| Valore attuale | R | Indica se un qualsiasi sensore in questo gruppo è in stato di allarme antincendio. Un valore 0 indica uno stato normale. Un valore 1 indica uno stato di allarme antincendio. |
| Inaffidabile | R | Indica se è presente un problema con qualsiasi sensore di questo gruppo. |
| Vendor Configuration Data | - | Usare le seguenti voci di configurazione:
|
Oggetto BO (opzionalmente BI) dello stato/comando di isolamento della zona
Un oggetto di stato/comando di isolamento di una zona rappresenta lo stato di isolamento di quella zona (o del gruppo di zone)
| Attributo oggetto Metasys | R=Lettura W=Scrittura | Descrizione |
|---|---|---|
| ID oggetto | - |
Attributo ID oggetto della zona (o del gruppo di zone) Max. 32 caratteri, nel formato {ID (gruppo) zona}XXX cmd. {ID (gruppo) zona} rappresenta la stringa di identificazione della zona, e in genere è Z. XXX rappresenta l'indirizzo della zona, compreso tra 1 e 240. |
| Nome | - |
Nome descrittivo liberamente definibile dall'utente Max. 400 caratteri. Per impostazione predefinita, MCT genera i nomi nel formato seguente: {ID oggetto zona}{separatore caratteri}{attributo Descrizione}{separatore caratteri}Stato. Ad esempio: Z001–Primo Gruppo Definito–Stato. Il separatore di caratteri può essere definito nel tool di configurazione. |
| Descrizione | - |
Descrizione della zona (o del gruppo di zone) Max. 40 caratteri. Ad esempio: Primo Gruppo Definito. |
| Vendor Configuration Data | - | Usare le seguenti voci di configurazione:
|
| Valore attuale | R |
Indica se tutti gli elementi di questo gruppo sono isolati. Un valore 0 (attivato) indica che almeno un elemento della zona non è isolato. Un valore 1 (disattivato) indica che tutti gli elementi della zona sono isolati. |
| Inaffidabile | R |
Rappresenta lo stato de-configurato della zona |