Ogni elemento del loop è rappresentato dai due oggetti Metasys seguenti:
- Oggetto BI per gli stati
- Oggetto BI o BO per i comandi di isolamento o de-isolamento
Punto di stato dei sensori
Un punto di stato di un sensore rappresenta lo stato generale di quel sensore (stato di allarme e di guasto).
| Attributo oggetto Metasys | R=Lettura W=Scrittura | Descrizione |
|---|---|---|
| ID oggetto | - |
Attributo ID oggetto dell'elemento del loop Max. 32 caratteri, nel formato: LXXXDYYY. XXX rappresenta il loop in cui si trova l'elemento. YYY rappresenta la posizione dell'elemento nel loop, con valore compreso tra 001 e 250. |
| Nome | - |
Nome descrittivo liberamente definibile dall'utente Max. 400 caratteri. Per impostazione predefinita, MCT genera un nome nello stesso formato dell'ID oggetto. |
| Descrizione | - |
Descrizione dell'elemento Max. 40 caratteri. Ad esempio, Sensore 2 associato al Gruppo 1. |
| Vendor Configuration Data | - |
Usare le seguenti voci di configurazione:
|
| Valore attuale | R | Indica se l'elemento è in stato di allarme antincendio. Un valore 0 indica uno stato normale. Un valore 1 indica uno stato di allarme antincendio. |
| Inaffidabile | R | Rappresenta lo stato guasto, non configurato e isolato dell'elemento. Questo stato viene ricavato dal valore SHORTED specifico dell'attributo Unreliable. |
Punto di comando dei sensori
Un punto di comando di un sensore rappresenta l'oggetto del comando (isolamento o de-isolamento).
| Attributo oggetto Metasys | R=Lettura W=Scrittura | Descrizione |
|---|---|---|
| ID oggetto | - |
Attributo ID oggetto dell'elemento del loop Max. 32 caratteri, nel formato LXXXDYYYe. XXX rappresenta il loop in cui si trova l'elemento. YYY rappresenta la posizione dell'elemento nel loop, con valore compreso tra 001 e 250. |
| Name (max 400 caratteri) | - |
Nome descrittivo liberamente definibile dall'utente Max. 400 caratteri. Per impostazione predefinita, MCT genera un nome nello stesso formato dell'ID oggetto. |
| Descrizione (max 40 caratteri) | - |
Descrizione dell'elemento Ad esempio, Sensore 2 associato al Gruppo 1. |
| Vendor Configuration Data | - |
Usare le seguenti voci di configurazione:
|
| Valore attuale | R/W |
Indica se l'elemento è isolato. Un valore 0 (attivato) indica che l'elemento non è isolato. Un valore 1 (disattivato) indica che l'elemento è isolato. |
| Inaffidabile | R | Impostare su Vero se il sensore è de-configurato. |