Riepilogo delle modifiche - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak Integration - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28
Le seguenti informazioni sono nuove o sono state riviste come parte della Release 11.0 di Metasys:
  • In questo documento, controllore di rete si riferisce a controllori di rete serie NAE55, NAE85, SNE, o SNC, se non specificato diversamente.
  • Il controllo USB è ora disponibile nella Release 11.0. Vedere la tabella 4 in Modifica dei parametri di integrazione.