Inserimento di un'integrazione VND in SMP - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak Integration - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Procedura

  1. Nella struttura ad albero Tutti gli oggetti dell'interfaccia SMP, selezionare l'oggetto controllore di rete.
  2. Nel menu Inserisci, fare clic su Integrazione.
  3. Nella pagina Selezionare tipo di oggetto, selezionare Integrazione VND e fare clic su Avanti.
  4. Nella pagina Destinazione, fare clic su Avanti.
  5. Nella pagina Identificatore, immettere un identificatore univoco per l'integrazione, ad esempio Rivelazione Incendio. Fare clic su Avanti.
  6. Nella pagina Configura, fare clic sulla scheda Hardware.
  7. Nel campo Vendor DLL, sostituire Vendor.so con libMXSpeakDriver.so. Questo campo distingue tra maiuscole e minuscole.
    Figura 1. Pagina di configurazione della Procedura guidata inserimento integrazione

  8. Fare clic su Avanti.
  9. Nella pagina Riepilogo, fare clic su Fine.
  10. Nella finestra Procedura guidata estensione, fare clic su Fatto.

Operazioni successive

Il driver Zettler MX Speak 6.0 assegna valori predefiniti ai parametri dell'integrazione. Vedere Modifica dei parametri di integrazione e configurare i parametri dell'integrazione per la propria installazione.