Uso di MCT per la preparazione di un file di importazione - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak Integration - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Procedura

  1. Nel software MCT, fare clic su File > Nuovo.
  2. Nella finestra New File - Type, selezionare Zettler Fire Integration (V6) e fare clic su Avanti.
  3. Nella parte superiore della finestra Zettler Fire Integration, fare clic sul pulsante puntini di sospensione, quindi cercare e selezionare il file di esportazione MZX Consys.
  4. Opzionale: Per ogni tipo di oggetto, immettere il nuovo prefisso nel campo ID univoco corrispondente. È possibile impostare i prefissi per gli oggetti Centrali, Zone, Rivelatori e Interfacce. I nomi degli oggetti creati con MCT includeranno questi prefissi per identificare il rispettivo tipo di oggetto.
  5. Fare clic su Generate. MCT genera una struttura di oggetti, che viene visualizzata nel riquadro di destra.
    Figura 1. Finestra Zettler Fire Integration

    Tabella 1. Funzioni della finestra Zettler Fire Integration
    Etichetta Descrizione
    1 Pulsante puntini di sospensione
    2 Pulsante Generate
    3 Esempio di una cartella Settori che non è richiesta e la cui casella di controllo dovrebbe essere deselezionata
    4 Esempio di interfaccia a cui è collegato il controllore di rete
    5 Esempio di interfaccia a cui il controllore di rete non è collegato
    6 Esempio di campo ID univoco in cui è possibile impostare il prefisso di un oggetto. In questo caso, il prefisso si riferisce agli oggetti zona
  6. Nella struttura degli oggetti, espandere ogni riquadro e deselezionare la casella di controllo Settori. I settori non sono utilizzati nell'integrazione corrente.
  7. Deselezionare la casella di controllo per tutti i nodi Interface diversi da quello del controllore di rete.
  8. Opzionale: Per generare oggetti dell'interfaccia utente di Metasys, fare clic sulla scheda Metasys UI, quindi selezionare la casella di controllo Include Metasys UI objects.
    Nota: Se si generano oggetti dell'interfaccia utente di Metasys, usare il software SCT per importare i dati. Non è possibile usare SMP per importare gli oggetti dell'interfaccia utente di Metasys.
  9. Fare clic su OK.
  10. Per generare un file .imp, fare clic su File > Salva con nome, quindi salvare il file .imp. In alternativa, per inserire i dati dell'integrazione direttamente in un archivio SCT, vedere Inserimento dell'integrazione in un database SCT da MCT.