Inserimento dell'integrazione in un database SCT da MCT - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak Integration - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Informazioni su questa attività

Se l'archivio SCT è alla Release 14.0 o successiva, è possibile usare MCT per inserire i dati dell'integrazione direttamente nel database.

Procedura

  1. Opzionale: Eseguire un upload in SCT per trasferire le impostazioni dell'integrazione dal controllore di rete all'archivio.
  2. In MCT, aprire il menu File e fare clic su Insert into SCT Database.
  3. Inserire un nome utente e una password nei campi Nome utente e Password per collegarsi a un'installazione di SCT.
  4. Fare clic su Connetti.
  5. Nell'elenco Archivi, selezionare l'archivio.
  6. Nell'elenco Integrations, selezionare l'oggetto dell'integrazione.
    Figura 1. Inserimento dei dati dell'integrazione in un archivio SCT
  7. Fare clic su OK. Gli oggetti vengono creati all'interno dell'integrazione selezionata.