Importazione di un file .imp in SMP o SCT - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak Integration - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Procedura

  1. In SMP o SCT, selezionare l'oggetto dell'integrazione Zettler VND nella struttura Tutti gli oggetti.
    Figura 1. Oggetto di integrazione in SCT, SMP

  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto integrazione, quindi fare clic su Importa integrazione.
    Figura 2. Finestra aperta

  3. Nella finestra Apri, selezionare il file imp e fare clic su Apri.
    Figura 3. Finestra Importa integrazione

  4. Nella finestra Importa integrazione, fare clic su Go. La configurazione del dispositivo Zettler viene aggiunta all'oggetto VND.

Risultati

L'integrazione contiene ora una struttura di dispositivi completa, che include tutti i punti definiti nelle centrali Zettler.