Uso del tool MCT per la creazione di dispositivi e punti - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak Integration - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

È possibile generare dispositivi di campo e punti sul campo sulla base delle informazioni esportate dalle centrali antincendio. Per esportare un file contenente informazioni sulle centrali antincendio e sulla rete è possibile usare il software MZX Consys. Successivamente, è possibile usare il tool MCT per convertire il file esportato in dati compatibili con Metasys. È possibile trasferire i dati direttamente da MCT a un archivio SCT, oppure generare un file .imp per importarli in SMP o SCT.