Modifica di un dispositivo di campo - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak 6.0 - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Brand
Metasys
Product name
Zettler MX Speak 6.0
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28
Language
Italiano

Procedura

  1. Trascinare il dispositivo di campo dalla struttura Tutti gli oggetti al riquadro di visualizzazione.
  2. Fare clic sulla scheda Hardware, quindi fare clic su Modifica.
  3. Nell'elenco Vendor Configuration Data, fare clic sul pulsante puntini di sospensione.
  4. Modificare i parametri come richiesto. Per ulteriori informazioni sui parametri, vedere la tabella seguente:
    Tabella 1. Parametri dei dispositivi di campo
    Parametro Descrizione
    [1] Indirizzo della centrale. È possibile inserire valori compresi tra 1 e 99. L'indirizzo corrisponde al numero di nodo visualizzato nel tool MZX Consys.
    [2] Numero di loop. È possibile inserire valori compresi tra 1 e 240. Ad esempio, se si inserisce 4, la centrale userà i loop A, B, C e D.
    [3]

    Limite di timeout del dispositivo, in secondi. Immettere un valore in funzione del tipo di dispositivo come segue:

    • Supervisore: 120. Corrisponde a 2 minuti
    • Centrali antincendio diverse dal supervisore: 2100. Corrisponde a 35 minuti
    • Scheda TLI: 0. Un valore 0 indica che a questo nodo non viene applicato alcun timeout.

    Se una centrale antincendio non può inviare messaggi regolari alla rete, impostare questo parametro su 0.

  5. Fare clic su OK per chiudere la finestra Modifica elenco.
  6. Fare clic su Salva.