Inserimento manuale di un dispositivo di campo - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak Integration - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Product
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28

Procedura

  1. Nella struttura ad albero Tutti gli oggetti dell'interfaccia SMP, selezionare l'oggetto integrazione.
  2. Nel menu Inserisci, fare clic su Dispositivo di campo.
  3. Nella pagina Destinazione, fare clic su Avanti.
  4. Nella pagina Seleziona modalità definizione, fare clic su Manuale.
  5. Nel campo Vendor Reference, inserire un riferimento che identifichi in modo univoco l'integrazione, quindi fare clic su Avanti.


  6. Nella pagina Identificatore, inserire un identificatore che rappresenti in modo univoco l'integrazione, quindi fare clic su Avanti.


  7. Nella pagina Configura, fare clic su Avanti.
  8. Nella pagina Riepilogo, fare clic su Fine.
  9. Nella finestra Procedura guidata estensione, fare clic su Fatto.
  10. Nella finestra Estensione del dispositivo, fare clic su Fatto.

Operazioni successive

Il driver Zettler MX Speak 6.0 assegna valori predefiniti ai parametri dell'integrazione. Vedere Modifica di un dispositivo di campo e configurare i parametri dell'integrazione per la propria installazione.