Componenti richiesti - Metasys - LIT-12013269 - Integrazione del sistema - Zettler MX Speak 6.0 - 11.0

Messa in servizio dei controllori di rete per integrazioni Zettler MX Speak 6.0 dei fornitori

Brand
Metasys
Product name
Zettler MX Speak 6.0
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013269
Version
11.0
Revision date
2021-06-28
Language
Italiano

Per aggiungere un'integrazione Zettler MX Speak 6.0 su un controllore di rete, è necessario disporre di quanto segue:

  • Un controllore di rete Johnson Controls® correttamente installato e programmato. Per informazioni specifiche, vedere Linee guida e limiti di prestazioni. A partire da Metasys Release 10.1 o successive, sono supportati i seguenti controllori di rete:
    • NAE55-2 e NAE55-3
    • SNExxxx
    • SNCxxxx
  • Una centrale antincendio Zettler correttamente installata e programmata con protocollo MXSpeak 6, con firmware versione 28.1 o successiva. Per le centrali antincendio supportate, vedere Centrali antincendio supportate.
  • Un cavo RS-232 per il collegamento della centrale antincendio Zettler o della scheda TLI800 al controllore di rete
  • Se si utilizza un'unità SNE o SNC, è richiesto l'adattatore da USB a RS-232 certificato ACC-USBRS232-0
  • Se si collega il controllore di rete a una rete MXnet esistente, è richiesta una scheda TLI800 aggiuntiva

Se si desidera utilizzare apparati che non sono inclusi in questo elenco, o integrare centrali antincendio Zettler non trattate in questo documento, saranno necessarie attività di sviluppo e testing del software supplementari da parte di Johnson Controls. Per maggiori informazioni, contattare il rappresentante locale di Johnson Controls.