Riepilogo delle modifiche - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 15.0

Istruzioni per l'installazione e l'aggiornamento di SCT

Brand
Metasys
Product name
System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
15.0
Revision date
2023-02-01
Language
Italiano

Le seguenti informazioni sono nuove o sono state modificate per SCT Release 15.0:

  • Aggiornamento dei requisiti di Software SQL Server.
  • La sezione Requisiti del sistema operativo è stata aggiornata.
  • Sono stati sostituiti dei riferimenti a Metasys UI Offline con Johnson Controls System Configuration Tool (JCT) in tutto il documento, poiché questo strumento è stato rimarchiato.
  • Sono stati rimossi i riferimenti a Open Data Server (ODS), poiché l'ultima versione disponibile dell'ODS è la Release 10.1. ODS non è disponibile per l'aggiornamento a Metasys Release 12.0.
  • Aggiornato Aggiornamento del software da SCT Release 13.2 o successiva a SCT Release 15.0 per includere una nota che indica che è necessario aggiornare i prodotti SCT e server alla stessa versione su un server unificato.
  • Rimossi i problemi relativi a Windows 7 e Windows 8 da Risoluzione dei problemi perché queste versioni di Windows non sono più supportate.
  • Aggiornato Risoluzione dei problemi per documentare un problema relativo all'aggiornamento di un archivio SCT.
  • Aggiornato Risoluzione dei problemi per documentare un problema per cui non è possibile scaricare gli archivi legacy con SCT.
  • Aggiornato Risoluzione dei problemi per includere una soluzione a un problema per cui le chiavi di impostazione delle applicazioni non vengono mantenute dopo una disinstallazione.
  • Aggiornato il documento in tutte le sue parti per renderlo generico, in modo che si applichi sia a Metasys che a Facility Explorer (FX).
  • Aggiornato Prerequisiti per l'installazione e l'aggiornamento di SCT per indicare di non cancellare manualmente la cartella MetasysIII\Packages o i file in essa contenuti
  • Aggiornato Descrizione generale dell'installazione e dell'aggiornamento di SCT per indicare che non è possibile installare SCT Release 15.0 su un computer con Server Metasys alla Release 11.0 o precedente.