Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 15.0

Istruzioni per l'installazione e l'aggiornamento di SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
15.0
Revision date
2023-02-01

Per verificare che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server, procedere come segue:

  1. Aprite lo strumento SQL Server Configuration Manager dal gruppo di programmi Microsoft SQL Server. Se l'applicazione non è presente nel menu Start, eseguire SQLServerManager13.msc (SQL 2016), SQLServerManager14.msc (SQL 2017) o SQLServerManager15.msc (SQL 2019) per avviarla manualmente.
    Nota: Se sul computer non si vede alcuna versione di Microsoft SQL Server, significa che non si dispone del software richiesto. Seguire le istruzioni di questo documento per installare una versione supportata del software SQL Server.
  2. Nel riquadro a sinistra, selezionare Servizi SQL Server. Nel riquadro a destra, fare doppio clic sul nome dell'istanza SQL Server.
  3. Fare clic sulla scheda Avanzato e scorrere in basso fino alla riga Versione.
  4. Se la versione corrisponde a una di quelle elencate, significa che si dispone di una versione supportata del software SQL Server o SQL Server Express. Verificare che il numero di versione sia uno dei seguenti o una versione successiva:
    • 15.0.4188.2: SQL Server® 2019 con CU14 (64 bit)
    • 14.0.3421.10: SQLServer® 2017 con CU27 (64 bit)
    • 13.0.5888.11: SQLServer® 2016 con SP2 CU17 (64 bit)
    Nota: Le versioni di SQL Server qui elencate sono le versioni minime supportate per questa release.
  5. Se la versione non corrisponde a una delle versioni sopra elencate o a una versione successiva, è necessario applicare il service pack richiesto o eseguire l'aggiornamento a una versione più recente del software SQL Server o SQL Server Express. Per installare una versione supportata del software SQL Server, seguire le istruzioni riportate nel documento SQL Server Install and Upgrade Installation Instructions (LIT-12012240).