Disinstallazione del software NAE/NIE Update Tool esistente - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 15.0

Istruzioni per l'installazione e l'aggiornamento di SCT

Product
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
15.0
Revision date
2023-02-01

Se si esegue l'aggiornamento da SCT 7.0 o versioni precedenti e si è installato NAE/NIE Update Tool separatamente, è necessario disinstallare qualsiasi versione precedente di NAE/NIE Update Tool prima di installare la versione più recente di SCT. Per disinstallare il NAE/NIE Update Tool procedere come segue:

  1. Aprire il Pannello di controllo e selezionare Programmi > > Programmi e funzionalità. Viene presentato un elenco dei programmi installati.

  2. Selezionare Metasys NAE-NIE Update Tool. Fare clic su Disinstalla o Cambia/Rimuovi. Viene visualizzata una casella di conferma.

  3. Fare clic su o Consenti per continuare. Viene visualizzata una finestra di avanzamento. Quando questa finestra scompare, il NAE/NIE Update Tool viene disinstallato. Non è necessario riavviare il computer. Vai a Installazione del software SCT.