Licenza di SCT e importazione e licenza di pacchetti per SCT - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 15.0

Istruzioni per l'installazione e l'aggiornamento di SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
15.0
Revision date
2023-02-01

Informazioni su questa attività

A partire dalla Release 14.1 di SCT, per utilizzare tutte le funzioni di SCT sono necessari i pacchetti dispositivi, i pacchetti regolatori di campo e i pacchetti Johnson Controls SA Bus. Se non si installano i pacchetti di dispositivi, non è possibile aggiungere server, dispositivi di supervisione e dispositivi di campo. Per importare e concedere in licenza i pacchetti SCT, completare i seguenti passaggi:

Procedura

  1. Procurarsi i pacchetti del dispositivo e i pacchetti del regolatore di campo dal Portale delle Licenze.
    Nota: I file del pacchetto bus SA di Johnson Controls sono concessi in licenza come funzione con CCT.
  2. Per importare un file di pacchetto, fate doppio clic sul file di raccolta del pacchetto o navigate su Start > Johnson Controls > Importa pacchetti. Al termine dell'importazione, Importa pacchetti visualizza il messaggio Importazione completata del dispositivo.
  3. Fare clic sul pulsante Aggiungi Licenza in Software Manager per attivare la licenza del software SCT e dei pacchetti del dispositivo o dei pacchetti del regolatore di campo. Scegliere di un metodo di attivazione: Online con un codice Product Key oppure Offline con un file di attivazione della licenza. Una volta aggiunte, le licenze dei pacchetti e del software SCT vengono visualizzate nell'inventario delle licenze.
    Nota: Software Manager elenca i pacchetti del dispositivo e i pacchetti dei regolatori di campo solo dopo aver attivato la licenza.
    Nota: Se non si concede la licenza al software SCT dopo l'installazione, quando si accede a SCT viene visualizzata la finestra di dialogo Rilevato software senza licenza e non è possibile accedere a SCT, SCT Pro o JCT finché non viene concessa la licenza.
  4. Dopo aver installato e concesso in licenza il software e i pacchetti SCT, è possibile utilizzare SCT Pro per eseguire il reflash dei controllori utilizzando le immagini scaricate dal portale delle licenze Johnson Controls. Per estrarre le immagini, fare doppio clic sul file appropriato. Metasys Engine Importer estrae il contenuto del file in C:\NAEUpdateTool\tftpfiles.