Installare SQL Server sullo stesso computer di SCT. Le seguenti versioni del software Microsoft SQL Server sono supportate per l'uso con SCT:
Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 2004, 21H1 e 21H2 (a 64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 21H2, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto.
- SQL Server® 2019 Express con CU14 (a 64 bit): versione 15.0.2005.5 o successiva
- SQL Server® 2017 Express con CU27 (a 64 bit): versione 14.0.3238.1 o successiva
- SQL Server® 2016 Express con SP2 CU17 (64 bit): versione 13.0.5492.2 o successiva
Windows® Server® 2019 (versione 1809 o successiva) (64 bit)
- SQL Server® 2019 con CU14 (64 bit): versione 15.0.2005.5 o successiva
- SQLServer® 2017 con CU27 (64 bit): versione 14.0.3238.1 o successiva
- SQLServer® 2016 con SP2 CU17 (64 bit): versione 13.0.5492.2 o successiva
Windows® Server® 2016 (versione 1607 o successiva) (64 bit)
- SQL Server® 2019 con CU14 (64 bit): versione 15.0.2005.5 o successiva
- SQLServer® 2017 con CU27 (64 bit): versione 14.0.3238.1 o successiva
- SQLServer® 2016 con SP2 CU17 (64 bit): versione 13.0.5492.2 o successiva
Prima di installare o aggiornare il software SQL Server, si osservi quanto segue:
- Disinstallare software come SCT e CCT prima di aggiornare la versione di un'istanza SQL esistente.
-
Microsoft SQL Server 2014, 2012, SQL Server 2008 e SQL Server 2008 R2 non sono più supportati. Per informazioni sull'aggiornamento di SQL Server, vedere SQL Server Software Installation and Upgrade Guide (LIT-12012240) .
- Se sul computer è installato il software SQL Server, verificare che la versione corrente di SCT Release 15.0 lo supporti. Vai a Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server.
- Nel Portale delle Licenze è disponibile per lo scaricamento assieme agli strumenti Filiale lo strumento SQL Installer, che permette di installare o aggiornare una qualsiasi versione supportata del software SQL Server. Se non si dispone di questo strumento, il documento SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) descrive la procedura da seguire per installare o aggiornare il software SQL Server. Consultare anche il documento SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) se occorre applicare un nuovo service pack (SP) a un'installazione esistente di SQL Server, perché lo strumento SQL Installer non supporta l'installazione dei service pack.
- Per utilizzare SQL Installer per installare una versione completa del software SQL Server (ad esempio, SQL Server 2017 Standard Edition), è possibile scaricare i file di installazione per la versione completa di Microsoft SQL Server. Per utilizzare SQL Installer per installare una versione Express del software SQL Server (ad esempio, SQL Server 2017 Express), è possibile scaricare il file di installazione di SQL Server Express dal sito Web di Microsoft SQL Server Express.
-
Il tool SQL Installer verifica che il computer possieda i prerequisiti necessari per installare SQL Server. In mancanza di un prerequisito viene visualizzato un messaggio di errore. Per poter continuare sarà necessario installare i prerequisiti software mancanti.
- Il tool SQL Installer offre una modalità avanzata che permette di modificare le opzioni della riga di comando di SQL Server prima di iniziare l'installazione. È anche possibile copiare le opzioni, incollarle in una finestra di comando ed eseguire l'installazione da un prompt dei comandi. Tuttavia, questo metodo è consigliato solo agli utenti avanzati che conoscano bene le opzioni del software SQL Server.
- Se si sta installando il software SQL Server manualmente, non abilitare la funzionalità di Traccia di controllo C2. Con l'opzione Traccia di controllo C2 abilitata, SQL Server crea numerosi file di registro operativi che, con il tempo, possono esaurire lo spazio sul disco rigido e spingere il server a non rispondere più. Se tuttavia si installa MVE, il programma di installazione di MVE abilita automaticamente la funzionalità Traccia di controllo C2. Se si desidera conservare spazio sul disco rigido, disabilitare la funzionalità Traccia di controllo C2 dopo l'installazione di MVE.
- La password di amministratore (SA) specificata nella finestra di SQL Installer deve seguire le regole previste da Microsoft per le password complesse. Per maggiori informazioni sulle password complesse, vedere il documento Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528).
- Dopo SQL Server 2016, i pacchetti di installazione di SQL Server non includono più gli Strumenti di gestione. Se si utilizza questo server o una versione successiva, è necessario installare manualmente lo strumento SQL Server Management Studio. Per informazioni dettagliate su come installare SQL Server Management Studio dopo avere installato il software SQL Server, consultare il documento SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).
-
Se si sta installando il software server su una macchina classe server, accertarsi che il software SQL Server sia installato e avviato prima di installare il software SCT.
- Se dopo un aggiornamento a una versione più recente di SQL Server occorre aprire il database di archiviazione Metasys in una versione più vecchia di SQL Server, usare l'opzione Esporta database in SCT. Importare quindi l'archivio che utilizza la versione più vecchia di SQL Server in SCT.
Figura 1 mostra il tool SQL Installer. Tabella 1 descrive i campi e le selezioni.
Callout |
Attributo |
Azione |
---|---|---|
1 |
<File Name Location> |
Fare clic su Find SQL Install Program per inserire in questo campo la posizione del file di installazione o aggiornamento del software SQL Server (setup.exe o <Installazione SQL Server>.exe). |
2 |
<License Check Box> |
Selezionare la casella I accept the Microsoft software Terms and conditions. |
3 |
ADS/ADX unificato o SCT |
Selezionare questa opzione per un computer SCT standalone. Questa opzione viene presentata solo per le nuove installazioni di SQL Server. |
4 |
Password SA |
Specificare una password sicura per l'account dell'amministratore di SQL Server. Questa opzione viene presentata solo per le nuove installazioni di SQL Server. |
5 |
Software Key |
Inserire la chiave di licenza software richiesta per attivare il software SQL Server, solitamente riportata sull'etichetta del supporto fisico. Questa opzione viene presentata solo per le nuove installazioni di SQL Server. |
6 |
Show Advanced Options |
Selezionare questa casella per abilitare la finestra di modifica delle opzioni avanzate. |
7 |
Instance Name |
Specificare un nome per l'istanza di database di SQL Server. |
8 |
Windows Account Granted SA Access
|
Selezionare la casella di controllo appropriata per concedere i diritti di amministratore al gruppo Amministratori locale o all'Amministratore di Windows locale. |
9 |
Application Installation Path |
Lasciare vuoto questo campo. |
10 |
Default Database Storage Path |
Lasciare vuoto questo campo. |
11 |
Command Line Options |
Contiene tutte le opzioni della riga di comando corrispondenti alle selezioni effettuate nella finestra di dialogo. Si consiglia di modificare il contenuto di questo riquadro solo se si conoscono bene le opzioni del software SQL Server. |
12 |
Find SQL Install Program |
Fare clic per aprire una finestra del browser da cui è possibile selezionare la posizione del file di installazione o aggiornamento di SQL Server. Selezionare il file di installazione (setup.exe) o il file eseguibile appropriato per SQL Server. |
13 |
Download Management Studio Install Program |
Fare clic per accedere alla pagina di download di Microsoft da cui è possibile scaricare la versione più recente di SQL Server Management Studio (SSMS). SSMS è compatibile all'indietro con tutte le versioni precedenti di SQL Server. |
14 |
Split ADX App Server Split ADX Data Server |
Non selezionare alcuna opzione; queste selezioni valgono solo per le configurazioni ADX suddivise. |
15 |
Install New Instance o Upgrade Existing Instance |
Fare clic su Install New Instance per avviare l'installazione del software SQL Server, oppure su Upgrade Existing Instance per avviare l'aggiornamento del software SQL Server. |
Se sul computer è installato il software SQL Server, passare a Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server per verificare di avere una versione supportata dal software.
La tabella seguente contiene le opzioni di installazione predefinite di SQL Server che il programma di installazione può utilizzare.
Schermata di configurazione di SQL Server |
Opzioni per SQL Server Express Edition |
Opzioni per SQL Server Standard Edition o Enterprise Edition |
---|---|---|
Ruolo di configurazione |
N/D |
Installazione delle funzionalità di SQL Server |
Selezione delle funzionalità |
Servizi controllore di database Strumenti di gestione - Base (se disponibile) |
ADX unificato o SCT: Servizi controllore di database Servizi di reporting Strumenti di gestione - Base Strumenti di gestione - Completare Web/Application Server su ADX suddiviso: Servizi di reporting Strumenti di gestione - Base Strumenti di gestione - Completare |
Configurazione istanza |
Istanza predefinita (è valida anche un'istanza denominata) |
Istanza predefinita (è valida anche un'istanza denominata) |
Configurazione del server |
Controllore di database di SQL Server: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 SQL Server Browser: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE |
SQL Server Agent: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 Controllore di database di SQL Server: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 Servizi di segnalazione di SQL Server: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 SQL Server Browser: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE |
Configurazione del controllore di database |
Modalità mista Specificare gli amministratori di SQL Server: BUILTIN\ADMINISTRATORS (Amministratori) |
Modalità mista Specificare gli amministratori di SQL Server: BUILTIN\ADMINISTRATORS (Amministratori) |
Configurazione servizi di segnalazione |
N/D |
ADX unificato o SCT: Modalità nativa di Servizi di segnalazione: Installazione e configurazione |
Gestione configurazione SQL Server Protocolli per <nome istanza> |
Named pipe: Abilitato TCP/IP: Abilitato |
Named pipe: Abilitato TCP/IP: Abilitato |