Riepilogo delle modifiche - Metasys - LIT-12012067 - Software di configurazione - System Configuration Tool - 14.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di SCT

Product name
System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
14.0
Revision date
2021-04-30

Le seguenti informazioni sono nuove o sono state modificate:

  • Se si installa SCT su un sistema operativo desktop e non si dispone di una versione supportata del software SQL Server, il programma di installazione di SCT installa il software SQL Server Express. Se il software SQL Server è presente prima dell'installazione di SCT, il programma di installazione di SCT non installa il software SQL Server. Per maggiori informazioni vedere la sezione Requisiti del sistema operativo.
  • Quando si disinstalla SCT Release 12.0 o una versione successiva, l'opzione di rimozione del database cancella solo il database XMS. Per maggiori informazioni vedere la sezione Disinstallazione del software SCT versione 12.0 e successive.