Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server - Metasys - LIT-12012067 - Software di configurazione - System Configuration Tool - 14.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
14.0
Revision date
2021-04-30

Se si utilizza OAS su una macchina virtuale, e si installa OAS su un sistema operativo Windows desktop, viene installato automaticamente SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit). Se tuttavia si installa OAS su un sistema operativo Windows server, deve essere già installata una versione supportata del software SQL Server. Per verificare che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server, procedere come segue:

  1. Aprire lo strumento Gestione configurazione SQL Server.
    Nota: Se sul computer non si vede alcuna versione di Microsoft SQL Server, significa che non si dispone del software richiesto. Seguire le istruzioni di questo documento per installare una versione supportata del software SQL Server.
  2. Nel riquadro a sinistra, selezionare Servizi SQL Server. Nel riquadro a destra, fare doppio clic sull’istanza SQL Server.
  3. Fare clic sulla scheda Avanzate e scorrere in basso fino alla riga Versione.
  4. Se la versione corrisponde a una di quelle elencate, significa che si dispone di una versione supportata del software SQL Server o SQL Server Express. Verificare che il numero di versione sia uno dei seguenti o una versione successiva:
    • 15.0.2000.5: SQL Server® 2019 (64 bit)
    • 14.0.3238.1: SQLServer® 2017 con CU17 (64 bit)
    • 13.0.5492.2: SQLServer® 2016 con SP2 CU10 (64 bit)
    • 12.0.6329.1: SQLServer® 2014 con SP3 CU4 (64 bit)
  5. Se la versione non corrisponde a una delle versioni sopra elencate o a una versione successiva, è necessario applicare il service pack richiesto o eseguire l’aggiornamento a una versione più recente del software SQL Server o SQL Server Express. Per installare una versione supportata del software SQL Server, seguire le istruzioni riportate in SQL Server Install and Upgrade Installation Instructions (LIT-12012240).