Installazione o aggiornamento del software SQL Server con la guida all'installazione di SQL - Metasys - LIT-12012067 - Software di configurazione - System Configuration Tool - 14.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
14.0
Revision date
2021-04-30

Nell'ambito del processo di installazione e aggiornamento di SQL Server, il programma di installazione di SQL Server controlla la configurazione del computer e indica eventuali problemi di installazione. Ad esempio, se non è installata la versione richiesta di Microsoft .NET Framework, il programma di installazione di SQL Server riporta un errore. Inoltre, se si tenta di aggiornare una versione precedente del software SQL Server che non è almeno al livello del Service Pack, il programma di installazione di SQL Server riporta un errore e non può continuare fino a quando non si applica l'aggiornamento del Service Pack richiesto. È necessario risolvere tutti i problemi prima di continuare con l'installazione del software SQL Server.