Installazione personalizzata di SCT - Metasys - LIT-12012067 - Software di configurazione - System Configuration Tool - 14.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
14.0
Revision date
2021-04-30

Informazioni su questa attività

L'installazione personalizzata di SCT viene avviata automaticamente quando l'installazione richiede ulteriori dettagli da parte dell'utente per quanto riguarda la configurazione del software. Ad esempio, se sul computer è già installata una versione di SQL Server, l'utente deve specificare l'istanza SQL Server da utilizzare durante l'installazione di SCT.

Procedura

  1. Procurarsi il file di installazione di SCT dal Portale licenze.
  2. Eseguire MetasysSystemConfigurationTool_14.0.exe .
  3. Fare clic su Custom. La finestra SQL Server Selection viene visualizzata nella scheda Database.
  4. Se non si possiede una versione supportata del software Microsoft SQL Server, il setup dello strumento di configurazione del sistema Metasys installa automaticamente Microsoft SQL Server 2014 Express. Se non è installata una versione supportata, selezionare l'istanza SQL da utilizzare, quindi selezionare una delle seguenti opzioni di autenticazione SQL:
    • Credenziali di autenticazione di Windows dell'utente corrente (selezionare la casella di controllo Credenziali di Windows): selezionare quest'opzione per accedere al software SQL Server utilizzando le credenziali del sistema operativo Windows dell'utente Windows corrente. Per utilizzare questa opzione, l'utente Windows corrente deve avere un ruolo di SQL Server sysadmin per l'SQL Server selezionato.
    • Login e Password SQL Server (deselezionare la casella di controllo Credenziali di Windows): compilare i campi Nome utente e Password SQL per utilizzare l'autenticazione SQL Server per accedere al software SQL Server durante l'installazione. Nel campo Nome utente SQL inserire un utente SQL Server che ha un ruolo di sysadmin per l'SQL Server selezionato. Nel campo Password, immettere la password corrispondente.
  5. Fare clic sulla scheda General.
  6. Verificare che il percorso di installazione indichi la posizione in cui si desidera installare SCT. Se si desidera installare SCT in una posizione personalizzata, fare clic su Browse e selezionare un percorso.
  7. Fare clic su Install. Tutti i prerequisiti software per SCT e Software Manager vengono installati per primi, quindi viene installato il software SCT. Se l'installazione non rileva .NET Framework 4.6.1 o versioni successive sul computer, viene installato .NET Framework 4.6.1.
  8. Se viene visualizzato il messaggio Install will continue after restart, fare clic su Restart Now. L'installazione continua dopo il riavvio del computer e l'accesso a Windows.
  9. Fare clic su Finish. L'installazione è terminata.
  10. Procurarsi i pacchetti del controllore di campo dal Portale licenze. Per importare un pacchetto di controllore di campo fare doppio clic sul file di raccolta dei pacchetti o utilizzare il Package Importer che si trova nel menu Start. Al termine dell'importazione, Package Importer visualizza il messaggio Finished importing device.
  11. Fare clic sul pulsante Add License in Software Manager per attivare la licenza del software SCT e dei pacchetti del controllore di campo. Scegliere il metodo di attivazione che si desidera utilizzare per la licenza: Online with a Product Key o Offline with a License Activation File. Una volta aggiunte, le licenze dei pacchetti dei controllori di campo e del software SCT vengono visualizzate nell'inventario delle licenze.
    Nota: Software Manager elenca i pacchetti di controllori di campo solo dopo aver attivato la licenza. I pacchetti di controllori di campo installati ma senza licenza non vengono elencati in Software Manager.
    Figura 1. Inventario delle licenze di Software Manager
    Nota: Se non si attiva la licenza del software SCT dopo l'installazione, al primo accesso a SCT viene visualizzata la casella di dialogo Software License Check.
  12. Dopo aver installato e attivato la licenza del software SCT, scaricare le immagini dei controllori per i dispositivi del sito dal Portale licenze di Johnson Controls. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Extracting the Engine Images to Your Computer di NAE Update Tool Help (LIT-12011524) .