Informazioni su questa attività
Nota: Tutti i prerequisiti software per SCT e Software Manager vengono installati per primi, quindi viene installato il software SCT. Se l'installazione non rileva .NET Framework 4.6.1 o versioni successive sul computer, viene installato .NET Framework 4.6.1.
Procedura
- Procurarsi il file di installazione di SCT dal Portale licenze.
- Eseguire MetasysSystemConfigurationTool_14.0.exe. Viene visualizzata la finestra del setup dello strumento di configurazione del sistema Metasys.
- Fare clic su Install.
- Se viene visualizzato il messaggio Install will continue after restart, fare clic su Restart Now per riavviare il computer. L'installazione continua dopo il riavvio del computer e l'accesso a Windows.
- Fare clic su Finish. L'installazione è terminata.
- Procurarsi i pacchetti del controllore di campo dal Portale licenze. Per importare un pacchetto di controllore di campo fare doppio clic sul file di raccolta dei pacchetti o utilizzare il Package Importer che si trova nel menu Start. Al termine dell'importazione, Package Importer visualizza il messaggio Finished importing device.
-
Fare clic sul pulsante Add License in Software Manager per attivare la licenza del software SCT e dei pacchetti del controllore di campo. Scegliere il metodo di attivazione che si desidera utilizzare per la licenza: Online with a Product Key o Offline with a License Activation File. Una volta aggiunte, le licenze dei pacchetti dei controllori di campo e del software SCT vengono visualizzate nell'inventario delle licenze.
Nota: Software Manager elenca i pacchetti di controllori di campo solo dopo aver attivato la licenza. I pacchetti di controllori di campo installati ma senza licenza non vengono elencati in Software Manager.Figura 1. Inventario delle licenze di Software ManagerNota: Se non si attiva la licenza del software SCT dopo l'installazione, al primo accesso a SCT viene visualizzata la casella di dialogo Software License Check.
- Dopo aver installato e attivato la licenza del software SCT, scaricare le immagini dei controllori per i dispositivi del sito dal Portale licenze di Johnson Controls. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Extracting the Engine Images to Your Computer di NAE Update Tool Help (LIT-12011524) .