Descrizione generale dell'installazione e dell'aggiornamento di SCT - Metasys - LIT-12012067 - Software di configurazione - System Configuration Tool - 14.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
14.0
Revision date
2021-04-30

Nel sistema operativo Windows che si intende utilizzare per il software SCT devono essere installati i giusti componenti. Il software SCT non si installa o funziona correttamente se manca uno di questi componenti. Il setup dello strumento di configurazione del sistema Metasys installa molti di questi prerequisiti, ma prima dell'installazione occorre verificare attentamente i requisiti software. Seguire le operazioni descritte nella sezione Procedure dettagliate in sequenza per assicurasi che l'SCT venga installato correttamente.

Prima di installare la Release 14.0 di SCT, occorre disinstallare la Release 11.0 di SCT o il software precedente. Per dettagli, consultare Disinstallazione del software SCT versione 11.0 o precedente. Se si installa SCT su un server è non è installata alcuna versione precedente di SCT, installare o verificare di disporre di una versione supportata del software Microsoft® SQL Server®. Se si installa SCT su un sistema operativo desktop e non si dispone di una versione supportata del software Microsoft SQL Server, il setup dello strumento di configurazione del sistema Metasys® installa automaticamente Microsoft SQL Server Express. Per dettagli, consultare Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server.

SCT Release 14.0 può essere installato su un computer con un server Metasys alla Release 9.0 o successiva di Metasys. I server Metasys includono ADS, ADX, ADS-Lite e ODS. Non installare il software SCT su un server OAS. Alcune regole importanti da considerare:

  • Nella Release 13.0 e successive, le funzionalità del software SCT e di Trunk Utility richiedono l'attivazione della licenza. Utilizzare Software Manager per attivare la licenza dei pacchetti SCT e dei controllori di campo. Software Manager è installato durante la procedura guidata di installazione di SCT. Per ulteriori informazioni sulle licenze software, consultare il documento Software Manager Help (LIT-12012389) .
  • Prima di utilizzare il setup dello strumento di configurazione del sistema Metasys per installare la Release 14.0 di SCT occorre disinstallare qualsiasi release stand-alone precedente del NAE/NIE Update Tool.
  • Prima di installare la Release 14.0 di SCT, occorre disinstallare la Release 11.0 di SCT o il software precedente. È necessario applicare un nuovo service pack SQL o sistema operativo dopo aver eliminato una versione precedente di SCT ma prima di installare una nuova versione di SCT.
  • Non installare SCT e il software del server Metasys sullo stesso computer se più di 100 controllori di rete devono riportare a un ADX o ODS. Se il sito dispone di più di 100 controllori, installare l'SCT su un computer separato.
  • È possibile utilizzare la Release 14.0 di SCT per gestire i dispositivi con Release 5.2 o successive di Metasys. L'SCT non richiede più che il Site Director sia di una versione equivalente al tool.
  • L'SCT deve essere installato su un sistema stand-alone se lo si utilizza con un sistema ADX suddiviso. Non installare SCT sullo stesso computer del server web/applicazioni o sul server dati di un sistema ADX suddiviso.