Utilizzare la tabella seguente per risolvere i problemi che possono verificarsi durante l'installazione. Se l'SCT smette di funzionare correttamente e non è possibile trovare una soluzione nella tabella seguente, disinstallare e reinstallare l'SCT. In circostanze normali, il programma di installazione del software SCT imposta tutti i componenti richiesti.
|
Problema |
Soluzione |
|
|---|---|---|
|
Si sono verificati problemi di installazione e si desidera consultare il log degli errori. |
I messaggi di errore si trovano nella cartella seguente: C:\Users\<nomeutente>\AppData\Local Cercare il file denominato:\Metasys_System_Configuration_Tool_<xxxxxxxxxxxxx>.html. |
|
|
Durante l'installazione di SCT viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Metasys System Configuration Tool (SCT) previous version detected. Please remove SCT and then run this setup again. |
Sul computer è installata una versione di SCT precedente. È necessario disinstallare qualsiasi versione precedente di SCT prima dell'installazione. Seguire le istruzioni riportate nelle sezioni Disinstallazione del software SCT versione 11.0 o precedente e Disinstallazione del software NAE/NIE Update Tool esistente e riprovare a eseguire l'installazione. |
|
|
Durante l'installazione di SCT viene visualizzato il seguente messaggio di errore: No valid MSSQL Server instances found on the local machine. |
Le cause di questo errore sono due:
Annullare l'installazione e vedere Software SQL Server per verificare le versioni supportate di SQL Server. Quindi eseguire l'aggiornamento a una versione supportata prima di procedere all'installazione di SCT. |
|
|
L'installazione di SCT 13.0 e successive non riesce. Il registro errori di SCT visualizza il seguente errore: DISMHelper: [datetime] ERROR – Could not load file or assembly ‘System.Management.Automation, Version=3.0.0. |
Per i sistemi operativi Windows 7 x64, è necessario Windows Management Framework (WMF) 5.1 o versione successiva prima di installare SCT. Il pacchetto software WMF 5.1 è disponibile al seguente link: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54616 |
|
|
L'installazione di SCT non riesce e il log dell'installazione di SCT contiene il seguente errore se si fa clic su View all: DISMHelper:[2019-03-21T11:12:37] ERROR - 0x800f080c Oppure quando si cerca di aprire SCT dal Launcher compare il seguente errore: Check network connections. Check proxy settings in options. |
La versione 1809 di Windows 10 utilizza un nuovo metodo per installare la funzionalità SNMP (Simple Network Management Protocol) che include i componenti richiesti da SCT. Per utilizzare SCT in Windows 10 versione 1809, è consigliabile installare la Release 13.2 di SCT. La Release 13.0 di SCT può essere installata in Windows 10 versione 1809, ma occorre prima eseguire le operazioni descritte in Flash Sheet: System Configuration Tool (SCT) installation fails on Microsoft® Windows® 10 version 1809 (LIT-2019F1) o contattare il rappresentante Johnson Controls locale. Non è possibile installare la Release 12.0 di SCT o una versione precedente in Windows 10 versione 1809. |
|
|
L'installazione di SCT non riesce e il log dell'installazione di SCT contiene il seguente errore: ExecuteSqlDuringInstall: ERROR - The database could not be exclusively locked to perform the operation. |
Per interrompere il servizio Action Queue compiere la seguente procedura:
Dopo l'interruzione del servizio Action Queue, riprovare ad eseguire l'installazione. |
|
|
In SQL Server Management Studio, SQL Server Agent presenta il seguente testo: (Agent XPs disabled) |
CTOOLS è un programma a 16 bit e non è supportato da nessun sistema operativo a 64 bit. Fare clic su OK per chiudere la finestra del messaggio utente. |
|
|
Durante l’installazione delle funzionalità di Windows 8.1, compare una finestra di dialogo con il messaggio: Per completare l'installazione di alcune funzionalità è necessario scaricare alcuni file da Windows Update. Vengono offerte due possibilità: Scaricare i file da Windows Update Non connettersi a Windows Update |
Il comportamento è normale. Questo testo viene visualizzato se si installa il software SQL Server senza servizi di notifica, che non è necessario per SCT. |
|
|
Uno di questi messaggi di errore viene visualizzato quando si tenta di accedere al Site Management Portal: HTTP 404 File non trovato Internet Information Services Impossibile trovare la pagina |
Windows 8.1 sta cercando senza successo di accedere a Internet per richiamare i file di .NET Framework versione 3.5.1 o altri aggiornamenti necessari. Selezionare una delle due opzioni e fare riferimento a Installing Required Features without Internet Connection for Windows 8.1 nel documento Metasys Server Installation and Upgrade Instructions PDF (LIT-12012162) per ulteriori istruzioni. |
|
|
Quando si utilizza il programma di installazione SQL, si riceve un messaggio per l’utente o un messaggio di errore durante l’installazione o l'aggiornamento del software SQL Server. Questi sono alcuni dei messaggi possibili: Errore di installazione di SQL Server Nome istanza già installato Installazione non riuscita - Windows Installer 4.5 mancante Installazione non riuscita - .NET 3.5.1 SP1 mancante Durante l'esecuzione dell'installazione non sono state installate nuove funzionalità Il sistema operativo non soddisfa i requisiti minimi per questa installazione di SQL Server Installazione non riuscita - Chiave software non valida AVVISO: Installare i seguenti prerequisiti: .NET 3.5.1 SP1, Windows Installer 4.5 |
Per eliminare uno di questi errori, compiere la seguente procedura:
|
|
|
Quando si utilizza il programma di installazione SQL, si verificano problemi di installazione dopo avere modificato il testo nella finestra Opzioni della riga di comando del programma di installazione SQL. |
Consultare il log degli errori. Il file con i messaggi di errore si trova nella cartella seguente: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\<numero basato sulla versione SQL>\Setup Bootstrap\Log\Summary.txt Correggere il problema e riprovare a eseguire l’installazione o l'aggiornamento di SQL Server. |
|
|
Durante l'installazione di SCT viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Metasys NAE/NIE Update Tool (NUT) previous version detected. Please remove SCT and then run this setup again. |
Il testo contenuto nella finestra Opzioni della riga di comando contiene degli errori. Correggere gli errori o riavviare il programma di installazione SQL in modo che la finestra Opzioni della riga di comando torni al testo predefinito originale. |
|
|
Il software SCT non funziona correttamente dopo avere eseguito una delle seguenti operazioni:
|
Sul computer è installata una versione di NAE/NIE Update Tool precedente. Prima di installare SCT è necessario disinstallare le versioni precedenti di NAE/NIE Update Tool. Seguire le istruzioni riportate nella sezione Disinstallazione del software NAE/NIE Update Tool esistente e riprovare a eseguire l'installazione. |
|
|
Dopo avere eseguito l’aggiornamento a una versione più recente di SQL Server, SCT non si avvia più. |
Per modificare correttamente il software SQL Server al di fuori dell’abituale processo di installazione o aggiornamento, procedere come segue:
Se si è già modificato il software SQL Server senza disinstallare SCT, procedere come segue:
|
|
|
Quando si cerca di accedere a SCT compare il seguente messaggio di errore: Impossibile autorizzare l'utente di Active Directory. |
Per modificare correttamente il software SQL Server al di fuori dell’abituale processo di installazione o aggiornamento, procedere come segue:
Se si è già modificato il software SQL Server senza disinstallare SCT, procedere come segue:
|
|
|
Quando si cerca di accedere a SCT compare il seguente messaggio di errore: Errore: Impossibile accedere. Errore inaspettato. |
È possibile che l'utente abbia modificato di recente la password del proprio account di dominio Active Directory® (AD), che il suo account sia bloccato o che non abbia sufficienti privilegi. Per risolvere il problema, procedere come segue:
Soluzione 1: il proxy del web browser Internet Explorer è impostato per ignorare il server proxy per gli indirizzi locali. Per risolvere il problema, avviare il browser e selezionare Strumenti > Opzioni Internet. Nella scheda Connessioni, fare clic su Impostazioni LAN. Nella finestra Impostazioni rete locale (LAN), selezionare Rileva automaticamente impostazioni e selezionare Usa script di configurazione automatica. Immettere l'indirizzo del server proxy. Deselezionare quindi entrambe le caselle nella sezione Server proxy. Riavviare il browser. Soluzione 2: l'URL dell'SCT immesso includeva uno spazio. Rimuovere lo spazio e ricaricare la pagina. Soluzione 3: il Launcher è configurato per usare un server proxy anche se la rete non lo richiede. Aprire il Launcher e fare clic sul pulsante Network Settings. Nella finestra Network Settings, selezionare Use browser settings. Soluzione 4: Microsoft SQL Server non è in esecuzione. Avviare il servizio SQL Server con la Gestione configurazione SQL Server. |
|
|
(Continua) Quando si cerca di accedere a SCT compare il seguente messaggio di errore: Errore: Impossibile accedere. Errore inaspettato. |
Soluzione 5: SQL Server non è presente nella variabile Path del computer. Per risolvere il problema, procedere come segue:
Per il software SQL Server, il percorso è: ;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn. Per il software SQL Server 2012, il percorso è: ;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn. Soluzione 6: il computer contiene uno o più file di un sistema operativo precedente o di una versione precedente del software Metasys che sono in conflitto con il software aggiornato. Verificare che sul disco rigido non sia presente una cartella con un sistema operativo più vecchio (ad esempio, WINDOWS.OLD). |
|
|
Si modifica la lingua predefinita di SCT, ma quando si effettua l'accesso non viene visualizzata la nuova lingua predefinita. |
Soluzione 1: SCT è stato danneggiato e l'accesso alla cartella di sistema Metasys è stato interrotto. Per risolvere il problema disinstallare SCT e poi reinstallarlo. Soluzione 2: il computer utilizza una versione più vecchia del web browser Internet Explorer. Aggiornare il browser alla versione 11. |
|
|
Quando si cerca di aprire SCT dal Launcher compare il seguente errore: File di risorse mancante. |
Per risolvere questo problema:
|
|
|
Quando si cerca di aprire SCT dal Launcher compare il seguente errore: HTTP Error 500.19 - Internal Server Error The requested page cannot be accessed because the related configuration data for the page is invalid. |
Si sta cercando di usare una versione del Launcher precedente che non è compatibile con questa release di SCT. Disinstallare la vecchia versione del Launcher e riprovare. Oppure, per ricevere l’ultima versione del Launcher sul proprio computer direttamente dal computer SCT, aprire il browser e accedere a http://<nome o indirizzo IP del computer sct>/launcher.msi. |
|
| All'avvio di SCT viene visualizzata la finestra di dialogo Software Manager Notice. |
Per risolvere questo problema:
|
|