Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Quando si utilizza OAS su una macchina virtuale e si esegue l’installazione di OAS su un sistema operativo Windows desktop, SQL Server 2014 Express SP3 viene installato automaticamente. Se tuttavia si esegue l’installazione di OAS su un sistema operativo Windows server, deve essere già installata una versione supportata del software SQL Server. Per verificare che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server, procedere come segue:

  1. Aprire lo strumento Gestione configurazione SQL Server.
    Nota: Se sul computer non si vede alcuna versione di Microsoft SQL Server, significa che non si dispone di questo software. Seguire le istruzioni di questo documento per installare una versione supportata del software SQL Server.
  2. Nel riquadro a sinistra, selezionare Servizi SQL Server. Nel riquadro a destra, fare doppio clic sull’istanza SQL Server.
  3. Fare clic sulla scheda Avanzate e scorrere in basso fino alla riga Versione.
  4. Se la versione corrisponde a una di quelle elencate, significa che si dispone di una versione supportata del software SQL Server. Verificare che il numero di versione sia uno dei seguenti:
    • 14.0.3030.0 (SQL Server 2017)
    • 13.0.5026.0 (SQL Server 2016 SP2)
    • 12.0.6024.0 (SQL Server 2014 SP3)
    • 11.x.7001.x (SQL Server 2012 SP4)

    Se la versione non corrisponde a uno dei numeri sopra elencati, è necessario applicare il service pack richiesto o eseguire l’aggiornamento a una versione più recente del software SQL Server. Seguire le istruzioni di questo documento per installare una versione supportata del software SQL Server.