Disinstallazione del software NAE/NIE Update Tool esistente - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Se si esegue l'aggiornamento da SCT 7.0 o versioni precedenti e si è installato NAE/NIE Update Tool separatamente, è necessario disinstallare qualsiasi versione precedente di NAE/NIE Update Tool prima di installare la versione più recente di SCT. Per disinstallare il NAE/NIE Update Tool procedere come segue:

  1. Aprire il Pannello di controllo e selezionare Programmi > > Programmi e funzionalità. Viene presentato un elenco dei programmi installati.

  2. Selezionare Metasys NAE-NIE Update Tool. Fare clic su Disinstalla o Cambia/Rimuovi. Viene visualizzata una casella di conferma.

    Figura 1. Messaggio di conferma della disinstallazione

  3. Fare clic su o Consenti per continuare. Viene visualizzata una finestra di avanzamento. Quando questa finestra scompare, il NAE/NIE Update Tool viene disinstallato. Non è necessario riavviare il computer. Vedere Installazione del software SCT.

    Figura 2. Barra di avanzamento di Metasys NAE-NIE Update Tool