Installazione del software SCT con un solo clic - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Nota: Tutti i software prerequisiti per SCT e Software Manager vengono installati per primi, quindi viene installato il software SCT. Se l'installazione non rileva .NET Framework 4.6.1 o versioni successive sul computer, viene installato .NET Framework 4.6.1.

Procedura

  1. Individuare il file di installazione SCT nel Portale licenze.
  2. Eseguire MetasysSystemConfigurationTool_13.2.exe. Viene visualizzata la finestra Metasys System Configuration Tool Setup.
    Figura 1. Finestra Metasys System Configuration Tool 13.2 Setup
  3. Fare clic su Install.
    Figura 2. Finestra di avanzamento dell'installazione del programma
  4. Se viene visualizzato il messaggio Install will continue after restart, fare clic su Restart Now per riavviare il computer. L'installazione continua dopo il riavvio del computer e l'accesso a Windows.
    Figura 3. Finestra di richiesta di riavvio
  5. Fare clic su Finish. L'installazione è terminata.
    Figura 4. Finestra installazione completata
  6. Procurarsi i pacchetti del controllore di campo dal Portale licenze. Per importare un pacchetto di controllore di campo fare doppio clic sul file di raccolta dei pacchetti o utilizzare il Package Importer che si trova nel menu Start. Al termine dell'importazione, Package Importer visualizza il messaggio Finished importing device.
  7. Fare clic sul pulsante Add License in Software Manager per attivare la licenza del software SCT e dei pacchetti del controllore di campo. Scegliere il metodo di attivazione che si desidera utilizzare per la licenza: Online with a Product Key o Offline with a License Activation File. Una volta aggiunte, le licenze dei pacchetti dei controllori di campo e del software SCT vengono visualizzate nell'inventario delle licenze.
    Nota: Software Manager elenca i pacchetti di controllori di campo solo dopo aver attivato la licenza. I pacchetti di controllori di campo installati ma senza licenza non vengono elencati in Software Manager.
    Figura 5. Inventario delle licenze di Software Manager
    Nota: Se non si attiva la licenza del software SCT dopo l'installazione, al primo accesso a SCT viene visualizzata la casella di dialogo Software License Check.
  8. Dopo aver installato e attivato la licenza del software SCT, scaricare le immagini dei controllori per i dispositivi del sito dal Portale licenze di Johnson Controls. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Extracting the Engine Images to Your Computer di NAE Update Tool Help (LIT-12011524) .