Avvio dell'interfaccia utente SCT - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per avviare l’interfaccia utente SCT, usare una delle procedure seguenti:

  • nel computer SCT, scegliere Start > Programmi > Johnson Controls > Launcher. Se si utilizza Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 o Windows Server 2012, fare clic su Launcher nella schermata Start. Seguire la procedura descritta in Launcher Help (LIT-12011742) per aggiungere il profilo del computer SCT nel Launcher.

  • Su un altro computer della stessa rete del computer SCT, disinstallare prima qualsiasi versione precedente del software Launcher dal client. Passare a https://[nome o indirizzo]/SCT/ dove [nome o indirizzo] è il nome del computer o l'indirizzo IP del computer su cui è installato SCT.

    Quando si accede per la prima volta al computer SCT da un client, compare la schermata Launcher Download (Figura 1). Launcher Download installa una versione privata di Java Runtime Engine (JRE) sul computer client utilizzato per avviare l'interfaccia utente SCT. Fare clic su Full Launcher Installer per richiamare i file dell’interfaccia utente dal computer SCT, quindi eseguire il file di installazione del Launcher. Per informazioni dettagliate, vedere Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).

    Figura 1. Schermata Launcher Download

    Dopo aver installato il Launcher sul disco rigido locale, fare doppio clic sulla relativa icona sul desktop del computer. Viene visualizzata la schermata principale del Launcher. Aggiungere un profilo per il computer SCT. Per informazioni dettagliate, fare riferimento a Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

    Figura 2. Schermata principale del Launcher

    Dopo avere aggiunto il profilo SCT, selezionarlo dall’elenco dei profili nella scheda SCT e fare clic su Launch. Viene visualizzata la schermata di login di Metasys System Configuration Tool.

    Eseguire il login con l'utente MetasysSysAgent e la password predefinita. Per ottenere la password predefinita, contattare il rappresentante locale di Johnson Controls. Viene visualizzata la schermata di modifica password per l'utente MetasysSysAgent. Digitare la vecchia password, quindi digitare due volte una nuova password. La nuova password deve seguire le regole elencate nella schermata di modifica password. Per verificare le parole che non possono essere password, fare clic su View Blocked Words List.

    Fare clic su OK. Quando nella casella di dialogo di modifica della password viene visualizzato il messaggio Successfully changed the password, fare clic su OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo di termini e condizioni. Fare clic su Accept. Se nel sistema non sono presenti archivi, viene visualizzata la schermata dell'interfaccia utente della creazione guidata di un nuovo archivio (Figura 3).

    Figura 3. Schermata della procedura guidata nuovo archivio

    Per informazioni su come creare un nuovo archivio e utilizzare tutte le funzionalità di SCT, fare riferimento a Metasys SCT Help (LIT-12011964). Se vengono visualizzati messaggi di errore durante l'accesso e l'utilizzo di SCT, vedere Risoluzione dei problemi.