SQL Server deve essere installato sullo stesso computer su cui risiede SCT. Le seguenti versioni del software Microsoft SQL Server sono supportate per l’uso con SCT:
- SQL Server 2017 Standard, Enterprise ed Express (64 bit)
- SQL Server 2016 Standard, Enterprise ed Express SP2 (64 bit)
- SQL Server 2014 Standard, Enterprise ed Express SP3 (64 bit)
- SQL Server 2012 Standard, Enterprise ed Express SP4 (64 bit)
Prima di installare o aggiornare il software SQL Server, si osservi quanto segue:
-
Microsoft SQL Server 2008 e SQL Server 2008 R2 non sono più supportati. Per informazioni sull'aggiornamento di SQL Server, vedere SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) .
- Se sul computer è installato il software SQL Server, verificare che la versione esistente sia supportata per la versione corrente del SCT Release 13.2. Vedere Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server.
- Nel è disponibile per il download lo strumento SQL Installer, che permette di installare o aggiornare una qualsiasi versione supportata del software SQL Server. Se non si dispone di questo strumento, il documento SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) descrive la procedura da seguire per installare o aggiornare il software SQL Server. Vedere anche il documento SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) se occorre applicare un nuovo service pack (SP) a un’installazione esistente di SQL Server, perché lo strumento SQL Installer non supporta l’installazione dei service pack.
- Per utilizzare SQL Installer per installare una versione completa del software SQL Server (ad esempio, SQL Server 2014 Standard Edition), è necessario disporre del supporto fisico di Microsoft SQL Server. Per utilizzare SQL Installer per installare una versione Express del software SQL Server (ad esempio, SQL Server 2014 Express), è possibile scaricare il file di installazione di SQL Server Express dal sito web di Microsoft SQL Server Express.
-
Il tool SQL Installer verifica che il computer possieda i prerequisiti necessari per installare SQL Server, incluso Microsoft .NET Framework versione 3.5.1. In mancanza di un prerequisito viene visualizzato un messaggio di errore. Per poter continuare sarà necessario installare i prerequisiti software mancanti.
- Il tool SQL Installer offre una modalità avanzata che permette di modificare le opzioni della riga di comando di SQL Server prima di iniziare l’installazione. È anche possibile copiare le opzioni, incollarle in una finestra di comando ed eseguire l’installazione da un prompt dei comandi. Tuttavia, questo metodo è consigliato solo agli utenti avanzati che conoscano bene le opzioni del software SQL Server.
- Se si sta installando il software SQL Server manualmente, si consiglia di non abilitare la funzionalità Traccia di controllo C2. Se l’opzione Traccia di controllo C2 è abilitata, SQL Server crea numerosi file di registro operativi che, con il tempo, possono esaurire lo spazio sul disco rigido e causare l’arresto del server.
- La password di amministratore (SA) specificata nella finestra di SQL Installer deve seguire le regole previste da Microsoft per le password complesse. Per maggiori informazioni sulle password complesse, vedere il documento Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528).
- Se si seleziona un pacchetto di installazione di SQL Server che include gli strumenti di gestione, il tool SQL Installer aggiungerà automaticamente lo strumento SQL Server Management Studio. Non sarà richiesta una procedura di installazione separata. Se si seleziona una versione del software SQL Server che non include gli strumenti di gestione, il tool SQL Installer non aggiungerà automaticamente lo strumento SQL Server Management Studio. Per informazioni dettagliate su come installare SQL Server Management Studio dopo avere installato il software SQL Server, vedere SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).
-
Se si sta installando il software Metasys Server su un sistema server, è necessario installare e avviare il software SQL Server prima di installare il software SCT.
- Se dopo un aggiornamento a una versione più recente di SQL Server occorre aprire il database di archiviazione Metasys in una versione più vecchia di SQL Server, usare l’opzione Export Database in SCT. Importare quindi l’archivio che utilizza la versione più vecchia di SQL Server in SCT.
Figura 1 mostra il tool SQL Installer. Tabella 1 descrive i campi e le selezioni.
|
Callout |
Attributo |
Operazione |
|---|---|---|
|
1 |
<File Name Location> |
Fare clic su Find SQL Install Program per inserire in questo campo la posizione del file di installazione o aggiornamento del software SQL Server (setup.exe o <Installazione SQL Server>.exe). |
|
2 |
<License Check Box> |
Selezionare la casella I accept the Microsoft software Terms and conditions. |
|
3 |
Unified ADS/ADX or SCT |
Selezionare questa opzione per un computer SCT standalone. Questa opzione viene presentata solo per le nuove installazioni di SQL Server. |
|
4 |
SA Password |
Specificare una password sicura per l’account dell'amministratore di SQL Server. Questa opzione viene presentata solo per le nuove installazioni di SQL Server. |
|
5 |
Software Key |
Inserire la chiave di licenza software richiesta per attivare il software SQL Server, solitamente riportata sull’etichetta del supporto fisico. Questa opzione viene presentata solo per le nuove installazioni di SQL Server. |
|
6 |
Show Advanced Options |
Selezionare questa casella per abilitare la finestra di modifica delle opzioni avanzate. |
|
7 |
Instance Name |
Specificare un nome per l’istanza di database di SQL Server. |
|
8 |
Windows Account Granted SA Access
|
Scegliere se assegnare i privilegi di amministratore per i database SQL Server al gruppo di amministratori locale o all’amministratore Windows locale. |
|
9 |
Application Installation Path |
Lasciare vuoto questo campo. |
|
10 |
Default Database Storage Path |
Lasciare vuoto questo campo. |
|
11 |
Command Line Options |
Contiene tutte le opzioni della riga di comando corrispondenti alle selezioni effettuate nella finestra di dialogo. Si consiglia di modificare il contenuto di questo riquadro solo se si conoscono bene le opzioni del software SQL Server. |
|
12 |
Find SQL Install Program |
Fare clic per aprire una finestra del browser da cui è possibile selezionare la posizione del file di installazione o aggiornamento di SQL Server. Selezionare il file di installazione (setup.exe) o il file eseguibile appropriato per SQL Server. |
|
13 |
Download Management Studio Install Program |
Fare clic per accedere alla pagina di download di Microsoft da cui è possibile scaricare la versione più recente di SQL Server Management Studio (SSMS). SSMS è compatibile all’indietro con tutte le versioni precedenti di SQL Server. |
|
14 |
Split ADX App Server Split ADX Data Server |
Non selezionare alcuna opzione; queste selezioni valgono solo per le configurazioni ADX suddivise. |
|
15 |
Install New Instance o Upgrade Existing Instance |
Fare clic su Install New Instance per avviare l’installazione del software SQL Server, oppure su Upgrade Existing Instance per avviare l’aggiornamento del software SQL Server. |
Se sul computer è installato il software SQL Server, vedere Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server per verificare di avere una versione supportata dal software Metasys.
La tabella seguente contiene le opzioni di installazione predefinite di SQL Server che il programma di installazione può utilizzare.
| Schermata di configurazione di SQL Server |
Opzioni per SQL Server Express Edition |
Opzioni per SQL Server Standard Edition o Enterprise Edition |
|---|---|---|
|
Ruolo di installazione |
N/D |
Installazione delle funzionalità di SQL Server |
|
Selezione delle funzionalità |
Servizi Motore di database Strumenti di gestione - Base (se disponibile) |
ADX/ODS unificato o SCT: Servizi Motore di database Reporting Services Strumenti di gestione - Base Strumenti di gestione - Completi Web/Application Server su ADX suddiviso: Reporting Services Strumenti di gestione - Base Strumenti di gestione - Completi |
|
Configurazione istanza |
Istanza predefinita (è valida anche un’istanza denominata) |
Istanza predefinita (è valida anche un’istanza denominata) |
|
Configurazione server |
Motore di database di SQL Server: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 SQL Server Browser: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE |
SQL Server Agent: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 Motore di database di SQL Server: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 SQL Server Reporting Services: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 SQL Server Browser: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE |
|
Configurazione del motore di database |
Modalità mista Specificare gli amministratori di SQL Server: BUILTIN\ADMINISTRATORS (Amministratori) |
Modalità mista Specificare gli amministratori di SQL Server: BUILTIN\ADMINISTRATORS (Amministratori) |
|
Configurazione servizi di creazione report |
N/D |
ADX/ODS unificato o SCT: Modalità nativa di Reporting Services: Installazione e configurazione |
|
Gestione configurazione SQL Server Protocolli per <nome istanza> |
Named pipe: Abilitate TCP/IP: Abilitato |
Named pipe: Abilitato TCP/IP: Abilitato |