Descrizione generale dell'installazione e dell'aggiornamento di SCT - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Il sistema operativo Windows che si intende utilizzare per il software SCT deve avere i componenti corretti installati. Il software SCT non si installa o funziona correttamente se manca uno di questi componenti. Metasys System Configuration Tool Setup installa molti di questi prerequisiti ma è opportuno verificare attentamente i requisiti software prima dell'installazione. Seguire le operazioni descritte nella sezione Procedure dettagliate in sequenza per assicurasi che l'SCT venga installato correttamente.

La Release 13.2 di SCT può essere installata su un computer con un server Metasys con versione 9.0 o successiva di Metasys. I server Metasys includono ADS, ADX, ADS-Lite e ODS. Non installare il software SCT su un server OAS. Alcune regole importanti da considerare:

  • Dalla Release 13.0, le funzionalità del software SCT e di Trunk Utility richiedono l'attivazione della licenza. Utilizzare Software Manager per attivare la licenza dei pacchetti SCT e dei controllori di campo. Software Manager è installato durante la procedura guidata di installazione di SCT. Per ulteriori informazioni sulle licenze software, consultare il documento Software Manager Help (LIT-12012389) .
  • È necessario disinstallare qualsiasi versione stand-alone precedente di NAE/NIE Update Tool prima di utilizzare Metasys System Configuration Tool Setup per installare la Release 13.2 di SCT.
  • È necessario disinstallare la Release 11.0 o versioni precedenti del software SCT prima di installare la Release 13.2 di SCT. È necessario applicare un nuovo service pack SQL o sistema operativo dopo aver eliminato una versione precedente di SCT ma prima di installare una nuova versione di SCT.
  • Non installare il software SCT e Metasys Server sullo stesso computer se più di 100 controllori di rete devono riportare a un ADX o ODS. Se il sito dispone di più di 100 controllori, installare l'SCT su un computer separato.
  • È possibile utilizzare la versione 13.2 di SCT per gestire i dispositivi con versione 5.2 di Metasys o successive. L'SCT non richiede più che il Site Director sia di una versione equivalente al tool.
  • L'SCT deve essere installato su un sistema stand-alone se lo si utilizza con un sistema ADX suddiviso. Non installare SCT sullo stesso computer del server web/applicazioni o sul server dati di un sistema ADX suddiviso.