Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
  1. Aprire lo strumento Gestione configurazione SQL Server.
    Nota: Se sul computer non si vede alcuna versione di Microsoft SQL Server, significa che non si dispone di questo software. Seguire le istruzioni di questo documento per installare una versione supportata del software SQL Server.
  2. Nel riquadro a sinistra, selezionare Servizi SQL Server. Nel riquadro a destra, fare doppio clic sull’istanza SQL Server.
  3. Fare clic sulla scheda Avanzate e scorrere in basso fino alla riga Versione.
  4. Se la versione corrisponde a una di quelle elencate, significa che si dispone di una versione supportata del software SQL Server. Verificare che il numero di versione sia uno dei seguenti:
    • 14.0.3030.0 (SQL Server 2017)
    • 13.0.5026.0 (SQL Server 2016 SP2)
    • 12.0.6024.0 (SQL Server 2014 SP3)
    • 11.x.7001.x (SQL Server 2012 SP4)

    Se la versione non corrisponde a uno dei numeri sopra elencati, è necessario applicare il service pack richiesto o eseguire l’aggiornamento a una versione più recente del software SQL Server. Seguire le istruzioni di questo documento per installare una versione supportata del software SQL Server.