Installazione di Metasys Server: Metodo semplice - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

In questa sezione è descritta la procedura da seguire per installare il software Metasys Server con le opzioni predefinite.

Nota: Quando si inizia il processo di installazione, il programma di installazione di Metasys Server rileva se sul computer è presente una versione precedente del software ADS/ADX e se il sistema soddisfa i requisiti definiti in questo documento. Se viene trovata una versione di ADS/ADX precedente alla Release 8.0, compare un messaggio con la richiesta di disinstallare prima il software ADS/ADX; vedere Disinstallazione del software Metasys Server. Se viene trovato un software ADS/ADX Release 8.0 o versione successiva, sarà disponibile un’opzione di aggiornamento. Ignorare questa sezione e passare a Aggiornamento di Metasys Server.
  1. Individuare il file di installazione di Metasys Server.
  2. Usando Esplora file, accedere alla posizione del file di installazione di Metasys Server.
  3. Fare doppio clic su MetasysServer_10.1.exe. Se viene richiesto, inserire le credenziali utente dell’amministratore. Viene aperta la finestra di installazione.
    Figura 1. Finestra di installazione di Metasys Server

  4. Fare clic su Installa nella schermata di installazione di Metasys Server. Compare la schermata Inizializzazione e viene avviato il processo di installazione. Verrà mostrato lo stato di avanzamento di ogni fase.
    Nota: Se sul computer non è presente .NET Framework 4.6.1, l’installazione di Metasys Server viene messa in pausa e vengono installati i componenti .NET Framework 4.6.1 necessari, quindi il computer viene riavviato. Dopo il riavvio, il programma di installazione di Metasys Server riprende automaticamente la procedura.
  5. Al termine dell’installazione, compare una finestra indicante che l’installazione di Metasys Server è terminata.
    • Fare clic su Restart Now: il riavvio del sistema è necessario per rendere effettive le modifiche. Dopo il riavvio, continuare con il passaggio successivo.
    • Fare clic su Finish: non è necessario riavviare il sistema. Procedere con la fase successiva.
  6. Se prima di installare il software Metasys Server si era disabilitato il software antivirus, dopo il riavvio del sistema si consiglia di eseguire il login e riabilitarlo.
  7. (Opzionale) Se sul sito transitano grandi quantità di dati, dimensionare opportunamente la limitazione MSMQ. Per maggiori dettagli, vedere la sezione Message Queue Size Considerations in ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .
  8. Attivare la licenza di Metasys Server con il Software Manager, che viene installato con il server. Per maggiori dettagli, vedere Software Manager Help (LIT-12012389).