Attivazione della licenza del software Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Il processo di installazione di Metasys Server installa anche il Software Manager da utilizzare per attivare la licenza del server e delle altre applicazioni Metasys. Per informazioni e istruzioni su come attivare correttamente la licenza del software ADS/ADX, vedere Software Manager Help (LIT-12012389)

Dopo avere attivato la licenza del software ADS/ADX, determinare il passaggio successivo come segue:

  • Se gli operatori dell’impianto utilizzano file Graphics+, installare Microsoft Silverlight 5, un plug-in software che permette di visualizzare i grafici creati con il Graphic Generation Tool. Vedere Installazione di Microsoft Silverlight 5.
  • Se l’impianto richiede il software Metasys for Validated Environments (MVE), vedere Installazione del software MVE.
  • Se gli operatori dell’impianto non utilizzano file Graphics+, il passaggio successivo è la verifica dell’installazione del sistema ADS/ADX. Vedere Avvio delle interfacce utente.