Installazione del software MVE - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Informazioni su questa attività

Nota: Se sul sistema è installata una release precedente del software MVE, vedere Disinstallazione del software MVE.
  1. Procurarsi il file di installazione di MVE.
  2. Usando Esplora file, accedere alla posizione del file di installazione di MVE.
  3. Fare doppio clic su MetasysValidationEnvironment_10.1.exe.
  4. Nella finestra Installazione, fare clic su Installa.
    Figura 1. Schermata di benvenuto

  5. Nella sezione Database, scegliere tra queste opzioni:
    1. Server Name : fare clic sulla freccia in giù per scegliere il server del motore di database SQL installato sul computer. Per un ADX unificato, in genere occorre selezionare (localhost). Se tuttavia sul server locale si trovano più istanze di SQL Server, fare clic su quella da utilizzare per il software Metasys. Per un ADX suddiviso, immettere il nome del server di database in questo formato: <nomeserver> (istanza predefinita) o <nomeserver>\<istanza database> (istanza denominata).
      Nota: Quando si inseriscono il nome del server e l’istanza del database, non immettere il nome dell’istanza predefinita. In caso contrario, compare un messaggio di errore e non è possibile procedere con l’installazione. L’istanza del database deve essere specificata solo se è presente un’istanza denominata.
    2. Autenticazione Windows : selezionare questa casella se si desidera che il programma di installazione utilizzi le credenziali per il sistema operativo Windows dell’utente correntemente connesso per accedere al software SQL Server. L’utente connesso deve essere un amministratore di sistema (sysadmin) di SQL Server. Dopo l’installazione, sarà possibile revocare le autorizzazioni di amministratore di sistema per il software SQL Server per quell’utente (se richiesto dal personale IT).
    3. Username e Password : deselezionare la casella Use Windows Credentials se si desidera che il programma di installazione utilizzi come credenziali di login il nome utente e la password di uno specifico amministratore di SQL Server.
      Figura 2. Schermata Database

  6. Fare clic su Install. Viene avviato il programma di installazione. Verrà mostrato lo stato di avanzamento di ogni fase. Questo processo richiede meno di un minuto.
  7. Fare clic su Restart now. Al termine dell’installazione, compare una finestra di dialogo indicante che l’installazione di Metasys Validation Environment è terminata.
    • Fare clic su Restart Now: il riavvio del sistema è necessario per rendere effettive le modifiche. Dopo il riavvio, continuare con il passaggio successivo.
    • Fare clic su Finish: non è necessario riavviare il sistema. Procedere con la fase successiva.
  8. Attivare la licenza del software MVE con il Software Manager. Per istruzioni sull’attivazione delle licenze, vedere Software Manager Help (LIT-12012389).