In caso di dubbi, aggiornare l’intero sistema e aggiungere un software SQL Server che sia supportato dal software Metasys con SQL Server Reporting Services (SSRS) e un ADX che supporti il sistema di reporting avanzato Metasys. Per le relative istruzioni, vedere ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .
Per aggiungere il sistema di reporting avanzato Metasys a un ADS o a un ADX:
- Per un ADS, eseguire l’aggiornamento a un ADX e selezionare l’opzione Sistema di reporting avanzato Metasys durante l’installazione. Per le relative istruzioni, vedere SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) .
-
Per un ADX:
-
Se si utilizza una versione del software SQL Server senza SQL Server Reporting Services:
- Eseguire un backup di tutti i database di archiviazione e di tutti i database storici: JCIAuditTrails, JCIEvents, JCIHistorianDB, JCIReportingDB, SpacesAuthorization e JCIItemAnnotation.
- Disinstallare il software ADX usando Installazione applicazioni o Disinstalla un programma. Non conservare i database Metasys.
- Disinstallare il software SQL Server, riavviare il computer, quindi reinstallare il software SQL Server con il service pack supportato, prestando attenzione ad aggiungere il componente Reporting Services.
- Installare il software ADX con il supporto per il sistema di reporting avanzato Metasys.
- Ripristinare i database di archiviazione e i database storici.
-
Se si utilizza un software SQL Server con i servizi di reporting, disinstallare il software ADX usando Installazione applicazioni o Disinstalla un programma (mantenendo i database), quindi reinstallare il software ADX con il supporto del sistema di reporting avanzato Metasys. Se si dispone di un ADX suddiviso, verificare che i componenti software SQL Server siano installati correttamente su tutti i computer. Il database SCT può usare qualsiasi versione del software SQL Server che sia supportata dal software Metasys.
-
Per la procedura di installazione dell’ADX per il supporto del sistema di reporting avanzato Metasys, vedere Software Metasys Server.