Componente software |
Prodotto |
Dove ottenerlo |
|
---|---|---|---|
Sistema operativo (scegliere una sola opzione) 1 |
|||
|
Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions (versione 1809 o successiva) (64 bit) 2 |
ADS /SCT |
Microsoft Corporation |
|
Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) 2 |
||
|
Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Editions con SP1 (64 bit) |
||
|
Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit) |
ADX /SCT |
|
|
Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) |
||
|
Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit) |
||
Componenti del sistema operativo (OS) (installati da Metasys Server) |
|||
|
Internet Information Services (IIS) (inclusi con il sistema operativo) |
ADS/ADX /SCT |
Supporto fisico del sistema operativo |
|
Microsoft Message Queuing (MSMQ) |
||
Altro (selezionare tutto) |
|||
|
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 o 3.5.1 |
ADS/ADX /SCT |
Supporto fisico del sistema operativo |
|
Microsoft Silverlight® 5.0 o versione successiva 3 |
||
Database (selezionare una sola opzione) |
|||
|
SQL Server® 2017 Express (64 bit) 4 |
ADS /SCT |
|
|
SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit) 4 |
||
|
SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit) |
||
|
SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit) |
||
SQL Server® 2017 (64 bit) 4 (Standard Edition o Enterprise Edition) |
ADX /SCT |
Microsoft Corporation |
|
|
SQL Server® 2016 con SP2 (64 bit) 4 (Standard Edition o Enterprise Edition) |
||
|
SQL Server® 2014 con SP3 (64 bit) (Standard Edition o Enterprise Edition) |
||
|
SQL Server® 2012 con SP4 (64 bit) (Standard Edition o Enterprise Edition) |
||
Strumenti di database |
|||
|
SQL Installer |
ADS /SCT |
|
|
Microsoft SQL Server Management Studio Express (solo ADS) 5 |
||
Servizi di reporting |
|||
|
Microsoft Report Viewer 2012 Redistributable Package 6 |
ADX |
Prima di iniziare l’installazione o l’aggiornamento di Metasys Server, consultare la Tabella 1 per verificare di avere a disposizione il software richiesto. La tabella indica inoltre dove è possibile ottenere ogni componente software.
Nota: Se si è acquistato un software Metasys Server che include il software SQL Server (ad esempio, MS-ADX25SQL-0), il pacchetto SQL Server viene fornito in un file compresso con estensione .rar. Questo tipo di file è simile a un file .zip. Sarà sufficiente usare uno strumento di estrazione, come WinZip™ o 7-Zip File Manager, per decomprimere il file .rar sul disco rigido del server.
1 È consigliabile che il computer che si intende utilizzare per il software Metasys abbia il sistema operativo installato su un disco rigido appena formattato. Se si utilizza un computer che era stato aggiornato da una versione precedente di Windows, i file e le impostazioni del registro rimaste dopo l’aggiornamento potrebbero influire negativamente sull’installazione del software del sistema Metasys.
2 Il software del sistema Metasys non supporta l’interfaccia touchscreen usata nei sistemi operativi Windows 10 e Windows 8.1.
3 È richiesto per la visualizzazione dei file Graphics+ sui client che utilizzano il software Site Management Portal.
4
SQL Server 2017 e SQL Server 2016 non sono compatibili con Energy Essentials. Se il cliente prevede di installare Energy Essentials, usare SQL Server 2012 o SQL Server 2014.
5 Strumento software di gestione del database per la versione solo database del software SQL Server Express. Lo strumento SQL Installer installa SQL Server Management Studio (se non è ancora presente).
6 Richiesto per i report generati dal sistema di reporting avanzato Metasys
o da Metasys Energy Essentials. Usare Report Viewer 2012 Redistribution Package per i software SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014 e SQL Server 2012.