Database Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
Tabella 1. Piattaforme supportate da Metasys Server suddiviso per il Database Server

Sistemi operativi supportati

Database supportati

Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit)

Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit)

SQL Server® 2017 (64 bit)

SQL Server® 2016 con SP2 (64 bit)

SQL Server® 2014 con SP3 (64 bit)

SQL Server® 2012 con SP4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per installare il componente Database dell’ADX su un sistema Metasys suddiviso.

Tabella 2. Installazione del Database Server di un sistema Metasys suddiviso
 

Operazione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che il computer designato per il software Metasys Server utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows server supportati:
  • Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit)
  • Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)
  • Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit)
Aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare la versione facendo riferimento all’elenco seguente:
  • Windows 10 con Creators Update: Versione 1809 10.17763
  • Windows 8.1 con Update 1: Versione 6.3.9600
  • Windows 7 con SP1: Versione 6.1.7601

2.

Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte.

Vedere Configurazione di Windows Firewall.

3.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo.
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali dei computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server con la versione locale corrispondente alla lingua predefinita del sito.

Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese.

4.

Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Metasys Server.

Vedere Configurazione di altre schede di rete.

5.

Installare Microsoft .NET Framework 3.5.1 se questo software non è ancora installato sul computer. Microsoft .NET Framework 4.6.1 viene aggiunto automaticamente durante l’installazione del software Metasys Server.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Fare clic su Microsoft .NET Framework 3.5.1 o su .NET Framework 3.5. Selezionare il componente Attivazione HTTP. Se non si dispone di un accesso a Internet, inserire il supporto fisico del sistema operativo, aprire un prompt dei comandi con l’opzione Esegui come amministratore ed eseguire il comando seguente (dove <unità> è l’unità disco che contiene il supporto): Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<unità>:\sources\sxs /LimitAccess.

Sui sistemi operativi server, usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF.

6.

Abilitare il componente Windows Inizializzazione applicazioni richiesto dall’interfaccia utente di Metasys, situato sotto Internet Information Services.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Viene aperto Server Manager e compare la finestra Aggiunta guidata ruoli e funzionalità. Fare clic su Avanti e selezionare Ruoli server. Sotto Server Web > Server Web, espandere la sezione Sviluppo di applicazioni. Selezionare il componente Inizializzazione applicazioni. Fare clic su Avanti > Avanti > Installa per applicare la modifica. Al termine, fare clic su Chiudi.

7.

Installare una versione del software SQL Server Standard o Enterprise che sia supportata dal sistema Metasys. Trattandosi di una configurazione ADX suddivisa, selezionare i componenti Servizi Motore di database e Strumenti di gestione, ma non il componente Reporting Services.

Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

8.

Installare Metasys Database Manager.

Vedere Istruzioni di installazione per Metasys® Database Manager (LIT-12011553) .

9.

Se viene richiesto, riavviare il computer.

Usare la procedura standard per riavviare il sistema operativo.

10.

Passare alla sezione successiva per installare il Web/Application Server dell’ADX suddiviso.

Vedere Web/Application Server.