Per maggiori informazioni sulle piattaforme supportate e sull’installazione di SCT, vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .
La tabella seguente contiene la procedura da seguire per installare SCT su un sistema Metasys suddiviso.
|
Operazione |
Riferimento o ulteriori operazioni |
|
|---|---|---|
|
1. |
Verificare che il computer designato per il software SCT utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi supportati:
|
Aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare la versione facendo riferimento all’elenco seguente:
|
|
2. |
Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte. |
|
|
3. |
Seguire il passaggio appropriato:
|
Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese. |
|
4. |
Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Metasys Server. |
|
|
5. |
Installare Microsoft .NET Framework 3.5.1 se questo software non è ancora installato sul computer. Microsoft .NET Framework 4.6.1 viene aggiunto automaticamente durante l’installazione del software Metasys Server. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Fare clic su Microsoft .NET Framework 3.5.1 o su .NET Framework 3.5. Selezionare il componente Attivazione HTTP. Se non si dispone di un accesso a Internet, inserire il supporto fisico del sistema operativo, aprire un prompt dei comandi con l’opzione Esegui come amministratore ed eseguire il comando seguente (dove <unità> è l’unità disco che contiene il supporto): Sui sistemi operativi server, usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF. |
|
6. |
Installare una versione del software SQL Server che sia supportata da SCT su un sistema server. Se non è presente nessuna versione di SQL Server, il programma di installazione di SCT installa SQL Server 2014 Express su un sistema non-server. |
Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
|
7. |
Se si desidera che Metasys SCT utilizzi certificati attendibili anziché certificati auto-firmati (l’opzione predefinita), configurare i certificati su Metasys SCT prima di installare il software. Diversamente, passare al punto successivo. |
|
|
8. |
Installare il software SCT 13.2 e attivare la relativa licenza. |
Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) . |
|
9. |
Avviare il Launcher e aggiungere un profilo per Metasys SCT. |
Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) . |
|
10. |
Avviare Metasys SCT dal Launcher. Se si prevede di installare il sistema di reporting avanzato Metasys, creare un nuovo archivio da poter selezionare successivamente nella scheda Reporting della finestra di installazione di Metasys Server. |
Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) . |
|
11. |
Passare alla sezione successiva per installare il Database Server dell’ADX suddiviso. |
Vedere Database Server. |