|
Sistemi operativi supportati |
Database supportati |
|---|---|
|
Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions (versione 1809 o successiva) (64 bit) Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) |
SQL Server® 2017 Express (64 bit) SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit) SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit) SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit) |
| Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Editions con SP1 (64 bit) |
SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit) SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit) |
La tabella seguente contiene la procedura da seguire per installare e configurare il software Metasys Server su un computer con un sistema operativo desktop.
|
Operazione |
Riferimento o ulteriori operazioni |
|
|---|---|---|
|
1. |
Verificare che il computer designato per il software Metasys Server utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows desktop supportati:
|
Aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare la versione facendo riferimento all’elenco seguente:
|
|
2. |
Verificare che il nome del computer sia valido per il software Metasys Server. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Sistema e sicurezza > Sistema e verificare che il nome del computer visualizzato nella finestra soddisfi i seguenti criteri:
|
|
3. |
Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte. |
|
|
4. |
Seguire il passaggio appropriato:
|
Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese. |
|
5. |
Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Metasys Server. |
|
|
6. |
Installare Microsoft .NET Framework 3.5.1 se questo software non è ancora installato sul computer. Microsoft .NET Framework 4.6.1 viene aggiunto automaticamente durante l’installazione del software Metasys Server. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Fare clic su Microsoft .NET Framework 3.5.1 o su .NET Framework 3.5. Selezionare il componente Attivazione HTTP. Se non si dispone di un accesso a Internet, inserire il supporto fisico del sistema operativo, aprire un prompt dei comandi con l’opzione Esegui come amministratore ed eseguire il comando seguente (dove <unità> è l’unità disco che contiene il supporto): |
|
7. |
Abilitare il componente Windows Inizializzazione applicazioni richiesto dall’interfaccia utente di Metasys, situato sotto Internet Information Services. |
Seguire la procedura appropriata per il proprio sistema operativo:
|
|
8. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Vedere Selezione di posizioni personalizzate per l’applicazione e i database Metasys Server. |
|
9. |
Se si desidera che Metasys Server utilizzi certificati attendibili anziché certificati auto-firmati (l’opzione predefinita), configurare i certificati su Metasys Server prima di installare il software. Diversamente, passare al punto successivo. |
|
|
10. |
Installare il software Metasys Server . |
|
|
11. |
Attivare la licenza del software ADS su Metasys Server usando Software Manager. |
Vedere Software Manager Help (LIT-12012389). |
|
12. |
Avviare il Launcher e aggiungere un profilo per Site Management Portal (SMP). |
Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) . |
|
13. |
Avviare Metasys SMP usando il Launcher e verificare che funzioni correttamente. |
Vedere Avvio delle interfacce utente . |
|
14. |
(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata. |
Vedere Spostamento dei database storici Metasys in una posizione personalizzata. |
|
15. |
Installare Metasys Database Manager. |
Vedere Istruzioni di installazione per Metasys® Database Manager (LIT-12011553) . |
|
16. |
Se viene richiesto, riavviare il computer. |
Usare la procedura standard per riavviare il sistema operativo. |