Installazione di Metasys Server unificato e SCT su un sistema operativo server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Tabella 1. Piattaforme supportate da Metasys Server unificato con SCT su un sistema operativo server

Sistemi operativi supportati

Database supportati

Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit)

Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit)

SQL Server® 2017 (64 bit)

SQL Server® 2016 con SP2 (64 bit)

SQL Server® 2014 con SP3 (64 bit)

SQL Server® 2012 con SP4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per installare e configurare i software Metasys Server e SCT su un computer con un sistema operativo server.

Tabella 2. Installazione di Metasys Server unificato e SCT su un sistema operativo server
 

Operazione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che il computer designato per il software Metasys Server utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows server supportati:
  • Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit)
  • Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)
  • Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit)
Aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare la versione facendo riferimento all’elenco seguente:
  • Windows Server 2016: Versione 10.0.14393

  • Windows Server 2012 R2: Versione 6.3.9600

  • Windows Server 2012: Versione 6.2.9200

2.

Verificare che il nome del computer sia valido per il software Metasys Server.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Sistema e sicurezza > Sistema e verificare che il nome del computer visualizzato nella finestra soddisfi i seguenti criteri:
  • inizia con una lettera, non con un numero
  • contiene un massimo di 15 caratteri
  • contiene solo lettere A-Z (maiuscole o minuscole), numeri 0–9 e trattini
    Nota: i trattini di sottolineatura non sono validi per il sistema Metasys.
  • non termina con le lettere ADS
  • non contiene segni diacritici o accenti

3.

Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte.

Vedere Configurazione di Windows Firewall.

4.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo.
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali dei computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server con la versione locale corrispondente alla lingua predefinita del sito.

Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese.

5.

Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Metasys Server.

Vedere Configurazione di altre schede di rete.

6.

Installare Microsoft .NET Framework 3.5.1 se questo software non è ancora installato sul computer. Microsoft .NET Framework 4.6.1 viene aggiunto automaticamente durante l’installazione del software Metasys Server.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Fare clic su Microsoft .NET Framework 3.5.1 o su .NET Framework 3.5. Selezionare il componente Attivazione HTTP. Se non si dispone di un accesso a Internet, inserire il supporto fisico del sistema operativo, aprire un prompt dei comandi con l’opzione Esegui come amministratore ed eseguire il comando seguente (dove <unità> è l’unità disco che contiene il supporto): Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<unità>:\sources\sxs /LimitAccess.

Sui sistemi operativi server, usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF.

7.

Abilitare il componente Windows Inizializzazione applicazioni richiesto dall’interfaccia utente di Metasys, situato sotto Internet Information Services.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Viene aperto Server Manager e compare la finestra Aggiunta guidata ruoli e funzionalità. Fare clic su Avanti e selezionare Ruoli server. Sotto Server Web > Server Web, espandere la sezione Sviluppo di applicazioni. Selezionare il componente Inizializzazione applicazioni. Fare clic su Avanti > Avanti > Installa per applicare la modifica. Al termine, fare clic su Chiudi.

8.

Installare una versione del software SQL Server Standard o Enterprise che sia supportata dal sistema Metasys. Selezionare i componenti Servizi Motore di database, Reporting Services e Strumenti di gestione.

Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

9.

Verificare che il componente Reporting Services sia configurato correttamente.

Vedere la sezione Verifying SQL Server Reporting Services Configuration del documento SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

10.

Se si prevede di offrire il Site Management Portal in lingue diverse dall’inglese, installare i file di supporto corrispondenti.

Vedere la sezione Appendix: Reporting Services Language Support for Metasys Advanced Reporting System di SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

11.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si desidera consentire al programma di installazione di scegliere automaticamente la posizione di creazione dei database storici, passare al punto successivo per iniziare l’installazione del software Metasys SCT .
  • Se si desidera specificare una posizione di propria scelta per i database storici di Metasys (ad esempio, l’unità E:), installare prima il software SQL Server, quindi creare manualmente i database storici di Metasys con lo strumento SQL Server Management Studio prima di avviare l’installazione di Metasys Server. In alternativa, è possibile spostare i database storici di Metasys dopo l’installazione di Metasys Server. Per istruzioni su come spostare i database storici di Metasys dopo l’installazione, vedere Spostamento dei database storici Metasys in una posizione personalizzata.

Vedere Selezione di posizioni personalizzate per l’applicazione e i database Metasys Server.

12.

Se si desidera che Metasys Server utilizzi certificati attendibili anziché certificati auto-firmati (l’opzione predefinita), configurare i certificati su Metasys Server prima di installare il software. Diversamente, passare al punto successivo.

Vedere Appendice: Gestione e sicurezza dei certificati.

13.

Installare il software SCT 13.2 e attivare la relativa licenza.

Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

14.

Avviare il Launcher e aggiungere un profilo per Metasys SCT.

Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) .

15.

Avviare Metasys SCT dal Launcher. Se si prevede di installare il sistema di reporting avanzato Metasys, creare un nuovo archivio da poter selezionare successivamente nella scheda Reporting della finestra di installazione di Metasys Server.

Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

16.

Installare il software Metasys Server.

Vedere Installazione di Metasys Server: metodo personalizzato.

17.

Attivare la licenza del software ADX su Metasys Server usando Software Manager.

Vedere Software Manager Help (LIT-12012389).

18.

Installare gli altri software Metasys desiderati (ad esempio, Metasys Export Utility ed Energy Essentials) e attivare le relative licenze.

Fare riferimento ai rispettivi documenti di installazione.

19.

Avviare il Launcher e aggiungere un profilo per Site Management Portal (SMP).

Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) .

20.

Avviare Metasys SMP usando il Launcher e verificare che funzioni correttamente.

Vedere Avvio delle interfacce utente .

21.

(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata.

Vedere Spostamento dei database storici Metasys in una posizione personalizzata.

22.

Installare Metasys Database Manager.

Vedere Istruzioni di installazione per Metasys® Database Manager (LIT-12011553) .

23.

Se viene richiesto, riavviare il computer.

Usare la procedura standard per riavviare il sistema operativo.