In questa sezione è descritta la procedura da seguire per installare il software Metasys Server. Prima di iniziare la procedura di installazione, leggere Checklist preliminare per le nuove installazioni e gli aggiornamenti.
Se viceversa si desidera aggiornare un’installazione esistente del software Metasys Server, vedere Aggiornamento in-place di Metasys Server o Aggiornamento out-of-place del Metasys Server.
Quale tipo di server Metasys si sta installando? | |
---|---|
ADS unificato | Scegliere di installare Metasys Server su un sistema operativo desktop. |
ADS unificato con SCT | Scegliere di installare Metasys Server e SCT su un sistema operativo desktop. |
ADX unificato | Scegliere di installare Metasys Server su un sistema operativo server. |
ADX unificato con SCT | Scegliere di installare Metasys Server e SCT su un sistema operativo server. |
ADX suddiviso | Scegliere di installare Metasys Server in configurazione suddivisa su due sistemi operativi server differenti:
|
ADX suddiviso con SCT | Scegliere di installare Metasys Server e SCT in configurazione suddivisa su tre sistemi operativi server differenti:
|